Bærekraftig drift refererer til praksis og strategier som tar sikte på å minimere miljøpåvirkningen samtidig som man opprettholder økonomisk vekst og sosialt ansvar. Det innebærer en integrert tilnærming der bedrifter og organisasjoner arbeider for å redusere ressursforbruk, avfall og utslipp, samtidig som de forbedrer effektiviteten og fremmer en positiv innvirkning på samfunnet.
Sentralt i bærekraftig drift står konseptet om å opprettholde en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale faktorer. Dette kan omfatte implementering av energieffektiv digital teknologi, bruk av fornybare energikilder, optimalisering av leverandørkjeder for å redusere karbonutslipp og fremme en kultur for bærekraft blant ansatte og interessenter.
Bedrifter som driver bærekraftig virksomhet, streber etter å skape langsiktige verdier ved å ta hensyn til de miljømessige og sosiale konsekvensene av sine beslutninger. Dette kan også forbedre bedriftens omdømme, tiltrekke seg investorer og kunder som verdsetter bærekraft, og sikre at de overholder lovpålagte krav.
I likhet med bærekraftig drift støtter bærekraftig energi målet om å skape en mer effektiv og miljøvennlig virksomhet. Fornybar energi er avgjørende fordi den spiller en nøkkelrolle når det gjelder å redusere miljøpåvirkningen og fremme en mer ansvarlig bruk av ressurser. Ved å ta i bruk avansert teknologi og systemer som reduserer energitap og forbedrer prosesskontrollen, kan bedrifter for eksempel oppnå betydelige energibesparelser. Spirax Sarcos ekspertise innen dampsystemer kan bidra til å gjenvinne og gjenbruke energi som ellers ville gått tapt, noe som ikke bare reduserer driftskostnadene, men også minimerer CO₂-utslippene.
Her er noen grunner til at bærekraftig energi er viktig:
Alt i alt er bærekraftig energi avgjørende for å fremme en utviklingsmodell der økonomisk fremgang er forenlig med redusert miljøpåvirkning og effektiv ressursutnyttelse.
Å drive en bærekraftig virksomhet innebærer å integrere miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn i forretningsstrategien for å sikre langsiktig verdiskapning. Dette konseptet er ofte strukturert rundt de tre ESG-pilarene:1
Til tross for at Norge ikke er medlem av EU, er vi gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ta i bruk mange av EUs regelverk som berører større bedrifter og de som opererer i det indre markedet. Her er noen viktige regler og direktiver:
Regelverket gir norske bedrifter ikke bare muligheter til å etterleve regelverket, men også til å oppnå konkurransefortrinn gjennom innovasjon og samarbeid på tvers. For å kunne utnytte dette potensialet fullt ut, er det imidlertid avgjørende å forstå hvordan regelverket påvirker ulike typer virksomheter i praksis - fra store konsern til små og mellomstore bedrifter og eksportorienterte aktører.
Regelverket gir norske bedrifter ikke bare muligheter til å etterleve regelverket, men også til å oppnå konkurransefortrinn gjennom innovasjon og samarbeid på tvers. For å kunne utnytte dette potensialet fullt ut, er det imidlertid avgjørende å forstå hvordan regelverket påvirker ulike typer virksomheter i praksis - fra store konsern til små og mellomstore bedrifter og eksportorienterte aktører.
Mens økonomisk og miljømessig bærekraft ofte får mye oppmerksomhet, er den sosiale dimensjonen avgjørende fordi den handler om å sikre folks levekår. Alle mennesker skal ha mulighet til et anstendig liv basert på rettigheter, like muligheter og deltakelse i samfunnet. Det handler ikke bare om velferd, men om strukturell rettferdighet og langsiktig stabilitet.
Sosial bærekraft4 er basert på menneskerettighetene - retten til utdanning, helse, deltakelse, kulturell frihet og likestilling. Et samfunn er ikke bærekraftig hvis folk ikke får dekket sine grunnleggende behov og har mulighet til å forme sine egne liv.
Tenk på bærekraft som en solid krakk med tre ben. Hvis vi beskytter miljøet uten å ta tak i sosiale ulikheter, blir fundamentet vaklende. På samme måte kan det føre til destabilisering og motstand hvis økonomien blomstrer uten sosial velferd. Hvis vi kun tar hensyn til karbonutslipp uten å ta hensyn til folks levekår, kan det skape sosiale konflikter og protester, slik vi har sett over hele verden.
Derfor er det viktig å integrere sosial bærekraft i virksomheten din. Når du utvikler løsninger som skaper reell verdi for samfunnet - og ikke bare profitt - styrker det bedriftens posisjon og attraktivitet overfor kunder og samarbeidspartnere som verdsetter ansvarlig utvikling.
I Spirax Sarco har vi støttet mennesker over hele verden ved å donere over 2 millioner pund til 100 utdanningsprosjekter og legge ned over 58 000 timer i frivillig arbeid. Vi engasjerer oss i lokalsamfunn gjennom partnerskap som Lions at Large, som fremmer utdanning og kreativitet blant unge mennesker. I 2023 implementerte 76 % av selskapets driftsenheter lokale initiativer for biologisk mangfold, noe som bidro til å forbedre miljøet i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.
Etter å ha belyst de miljømessige, økonomiske og sosiale dimensjonene ved bærekraftig drift, er neste skritt å fokusere på hvordan disse prinsippene omsettes til konkret handling i organisasjonen. Implementering av bærekraftig drift innebærer å endre bedriftens strategi og daglige praksis. Det handler ikke bare om grønne initiativer, men om en helhetlig transformasjon som kombinerer økonomisk levedyktighet med ansvarlighet og fremtidssikring. Dette kan gjøres gjennom:
Det handler om effektivitet og optimalisering - å oppnå mer med mindre. Eksempler på dette er:
Det er her teknologiske løsninger spiller en avgjørende rolle. Spirax Sarco tilbyr for eksempel intelligente kondenspotter og dampstyringssystemer som gjør det mulig å identifisere og eliminere energitap i dampanlegg, noe som direkte støtter målet om redusert ressursforbruk og lavere driftskostnader.
Sirkulær økonomi er en økonomisk modell der verdien av produkter, materialer og ressurser holdes i omløp så lenge som mulig. Den skiller seg fra den lineære økonomien, der ressurser tas → brukes → kastes. Viktige prinsipper er blant annet:
Fordelene er lavere råvareavhengighet, mindre avfall og bedre ressursutnyttelse. Det er også i økende grad et konkurransefortrinn ettersom både kunder og lovgivning går i retning av mer ansvarlig produksjon gjennom innovasjon. I industrien kan sirkulære prinsipper for eksempel støttes ved å gjenvinne energi i produksjonsprosesser - noe Spirax Sarcos varmevekslersystemer muliggjør ved å overføre og gjenbruke varme mellom medier, blant annet gjennom systemer som er utformet for å gjenvinne flashdamp, som skapes av trykkfall i kondensat og kan gjenbrukes til oppvarmingsformål, noe som reduserer energisløsing og forbedrer den generelle effektiviteten i dampsystemet.
Transport og logistikk utgjør en betydelig del av en bedrifts karbonfotavtrykk - fra vareleveranser, intern transport og ansattes reiser. Klimavennlig transport handler derfor om:
I praksis kan dette også omfatte samarbeid med logistikkpartnere som har dokumenterte resultater når det gjelder klimatiltak eller karbonkompensasjon. Ved å integrere disse strategiene kan man ikke bare redusere miljøpåvirkningen, men også oppnå driftsforbedringer og kostnadsbesparelser.
Ved å integrere disse tilnærmingene - ressursreduksjon, sirkulær økonomi og klimavennlig transport - kan selskaper skape en virksomhet som ikke bare er miljømessig og sosialt ansvarlig, men også økonomisk robust. Gjennom målrettede investeringer i teknologi og prosessoptimalisering, som for eksempel løsninger fra Spirax Sarco, styrkes bedriftens evne til å møte både myndighetskrav og markedets forventninger. Implementeringen av bærekraftig drift er ikke et isolert tiltak, men en strategisk transformasjon som skaper målbar verdi i hele organisasjonen.
Nå som vi har gått gjennom de mange aspektene ved hvordan bedrifter kan implementere bærekraftige praksiser, er det på tide å konkretisere denne kunnskapen i praktiske handlinger. En bærekraftig omstilling handler om å ta kloke valg som gjenspeiler både ansvarlighet og innovasjon, og som gir bedrifter et fortrinn på både det økonomiske og det etiske området. Her presenterer vi fem tips som kan veilede deg og bedriften din mot en mer bærekraftig drift, skape målbare resultater og en fremtid som forener vekst med grønt ansvar.
Ved å følge disse fem anbefalingene kan bedrifter ta konkrete skritt i retning av en mer bærekraftig forretningsdrift. Det handler ikke bare om å redusere negativ påvirkning, men også om å skape langsiktig verdi gjennom strategisk bærekraft. Ved å samarbeide med erfarne partnere som Spirax Sarco, som tilbyr tekniske løsninger for energieffektivisering og optimalisering av industriprosesser, blir det mulig å omsette bærekraftsmål til operasjonelle resultater.
Ønsker du å akselerere organisasjonens bærekraftige omstilling med dokumenterte resultater? Utforsk Spirax Sarcos løsninger for dampoptimalisering og varmegjenvinning, og se hvordan teknologisk ekspertise kan omsettes til konkret verdi eller kontakt oss direkte for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å drive en mer effektiv og ansvarlig virksomhet.
Kilde: PWC, Hva er ESG?
Kilde: Regjeringen.no, Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet
Kilde: Store Norske Leksiskon, offentleglova
Kilde: FN-Sambandet, Bærekraftig utvikling, fattigdom og befolkning
Damp er et helt naturlig medium og er noe kjent som vi alle kan forstå – det er bare kokende vann, men med noen veldig unike egenskaper.
Spirax Sarco is offering a free series of webinars especially designed for the pharma industry.
CO2, også kjent som karbondioksid, spiller en sentral rolle i den globale klimadagsordenen. Det er en drivhusgass som bidrar til å holde på varmen i atmosfæren, men når konsentrasjonen øker på grunn av menneskeskapte aktiviteter, forsterker det den globale oppvarmingen.
I en tid med økende energipriser og økt fokus på bærekraft, er energieffektivisering avgjørende for bedrifter som ønsker redusert energiforbruk, å minimere driftskostnader og samtidig bidra til en bærekraftig fremtid.
Termisk energi, også kjent som varmeenergi, er den energien som skapes ved at partikler i et stoff beveger seg og overføres fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur uten arbeid eller materieoverføring.
Hvorfor er det viktig at kondenspottene dine er i god stand? Les brosjyren, den vil gi deg svaret.