Industrianlegg står under press for å redusere energiforbruket, redusere utslippene og forbedre systemets driftssikkerhet. Mange har allerede tatt tak i de åpenbare besparelsene som for eksempel oppgraderte kjeler, optimaliserte reguleringssystemer, investeringer i varmegjenvinning eller digital overvåking. Likevel er det fortsatt overraskende mye energitap.  

Fordi noen av de største energitapene rett og slett er usynlige.  

Gå gjennom et hvilket som helst dampanlegg, så vil du sannsynligvis finne uisolerte ventiler, filter, flenser, varmevekslere eller reguleringsenheter. Hver for seg ser de ufarlige ut. Men termisk sett? De er varmekilder – som stille og rolig avgir varme døgnet rundt. Tapene er så store at de utgjør det største unngåelige energisvinnet i et dampnettverk.  

Utfordringen: 

Man kan ikke se varmen forsvinne.  
Men energiregningen din kan det. 

Energy cost increases

Varmetap i skjulte dampsystemer: det usynlige energieffektivitetsproblemet 

Dampanlegg spiller en avgjørende rolle i industrielle prosesser, men verdifull energi kan gå tapt gjennom gammel isolasjonen og andre uisolerte komponenter. Når varme slipper ut i omgivelsene, er det nødvendig med mer energi for å opprettholde systemets ytelse. Dette kan føre til høyere driftskostnader og økte CO₂-utslipp, uten at det gir noen produktivitetsgevinst.  

Uisolerte dampkomponenter kan oppnå overflatetemperaturer på over 150 °C. Selv små overflater avgir store mengder varme. Kostnadene blir ofte undervurdert, men regnestykket er enkelt: større overflateareal × høye temperaturer = enorme, vedvarende varmetap.  

Men fordi disse tapene ikke alltid er synlige, kan de havne i skyggen av vedlikeholdsprioriteringer, energieffektiviseringsplaner og prosjekter for utfasing av fossilt brensel.  

Og det er nettopp her en undersøkelse av varmetap kan være til hjelp.  

Mer enn bare et termisk bilde: å omsette varmetap til handling  

Et termisk kamera kan vise temperaturforskjeller i et dampsystem, men et bilde alene gir ikke noen forklaring på omfanget, årsaken eller betydningen av varmetapet.  

En undersøkelse av varmetap gir den fagkunnskapen som trengs for å tolke disse bildene i sin rette sammenheng. Den kombinerer termisk avbildning, observasjoner på stedet og ekspertise innen dampsystemer for å identifisere potensielle tap, vurdere hvor disse har størst betydning og prioritere praktiske forbedringer.  

Resultatet er mer enn bare en samling fargerike bilder. Det gir et klart bilde av hvor det kan være behov for oppmerksomhet, og et bedre informert grunnlag for å avgjøre hva som skal gjøres videre.  

 
Heat loss survey graphic 3

En rimelig‑løsning med stor effekt  

Nå til de gode nyhetene. 

Løsningen er ikke et stort prosjekt, et nytt system eller en kapitalkrevende oppgradering.  

Det er isolasjon.  

Avtakbare isolasjonsputer av høy kvalitet, utviklet for dampkomponenter, kan redusere varmetapet med opptil 80–90 %, noe som bidrar til å opprettholde temperaturen, begrense dannelsen av kondens og redusere forholdene som kan føre til vannslag.  

Flest prosjekter:  

  • investeringen kan tjene seg inn på under 12 måneder   
  • forbedre påliteligheten ved å stabilisere systemtemperaturene  
  • umiddelbart redusere utslippene fra anlegget 

I en tid hvor industribedrifter er på jakt etter «raske gevinster» med reell miljøeffekt, er dette et av de tydeligste eksemplene på avkastning på investeringen. 

Fordelene ved varmetapsundersøkelser for energieffektivitet i industrien 

Energiintensive næringer retter i stadig større grad oppmerksomheten mot Scope 1- og Scope 2-utslipp. Styrene og bærekraftsansvarlige ønsker tiltak som:  

  • enkelt å komme i gang  
  • lav risiko  
  • påvist  
  • målbar  
  • raskt å gjennomføre 

Og en måling av varmetapet på stedet gir disse tallene.  

Ved å kombinere:  

✔ data fra varmekamera  
✔ en standardisert, faglig vurdering  
✔ ROI-beregninger på det lokale språket  
✔ en liste over prioriterte tiltak  

…bedrifter kan da raskt gå fra bildediagnostikk → innsikt → besparelser.  

Det gir bærekraftsteamet de dataene de trenger, og vedlikeholdsteamene en praktisk plan de kan sette i verk umiddelbart. 

Hvordan undersøkelser av varmetap bidrar til optimalisering av dampsystemer  

Dampanlegg driftes på høye temperaturer Der hvor komponentene er uisolerte eller dårlig isolerte, fortsettervarmetapet . Isolering er ofte et praktisk vedlikeholdstiltak, noe som gjør kartlegging av varmetap til en verdifull del av bredere planer for avkarbonisering i industrien.  


Det er også grunnen til at det å ta tak i de «usynlige tapene» ofte er den raskeste måten å:  

  • frigjøre driftsmidler  
  • redusere utslippene fra anlegget  
  • stabilisere prosesstemperaturene  
  • forbedre arbeidstakernes sikkerhet  
  • beskytte eiendeler  
  • forlenge utstyrets levetid 

De fleste effektivitetsprosjekter krever investeringer før de gir resultater. En kartlegging av varmetapet kan imidlertid gi resultater før investeringen oppleves som betydelig.  

Å omsette innsikt til handling 

Ikke alle tiltak for å øke energieffektiviteten trenger å starte med et stort prosjekt. En undersøkelse av varmetap kan avdekke oversette muligheter i hele dampsystemet, fra uisolerte komponenter som kommer til syne ved hjelp av termisk avbildning, til områder der målrettet isolering kan redusere unødvendig energitap. Ved å kvantifisere og prioritere disse funnene gir undersøkelsen ingeniør- og energiteamene et klarere grunnlag for å avgjøre hvor de bør sette inn tiltak først.  

Det første trinnet er å gjøre det usynlige synlig. Det er når man setter det ut i praksis at den virkelige verdien kommer til syne.  

  • En undersøkelse av varmetapet kartlegger et dampanlegg for å finne ut hvor verdifull termisk energi slipper ut. Den kombinerer termisk avbildning med ekspertanalyse for å gi klare bevis og en prioriteringsplan for tiltak. 

  • Varmebildeteknologi viser overflatetemperaturer som et fargekodet bilde, noe som gjør det enkelt å se varmepunkter som ellers ville vært usynlige. Dette gjør det mulig å finne ut nøyaktig hvor varmen slipper ut fra utsatte eller dårlig isolerte komponenter. 

  • Besparelsen avhenger av komponenten, dens driftstemperatur og tilstanden til eventuell eksisterende isolasjon. En kartlegging av varmetap kan tallfeste den potensielle besparelsen for hvert enkelt identifisert område, noe som hjelper teamene med å prioritere de mest lønnsomme forbedringene. 

  • Uisolerte eller dårlig isolerte ventiler, filter, flenser, varmevekslere og reguleringsenheter kan alle føre til betydelig varmetap. Komponenter med høye overflatetemperaturer og større eksponerte områder byr generelt på de største mulighetene. 

Stopp det usynlige damptapet og oppdag besparelsene du ikke visste at du hadde. 

Hvis du er på utkikk etter en praktisk måte å redusere varmetapet i dampanlegget ditt på, kan du bestille en varmetapsundersøkelse hos Spirax Sarco og finne ut hvor anlegget ditt kan spare energi allerede i dag. 

Bestill i dag
Heat loss campaign masthead 3