Industrianlæg står under pres for at sænke energiforbruget, reducere emissionerne og forbedre systemets driftssikkerhed. Mange har allerede taget fat på de åbenlyse ineffektiviteter: opgraderede kedler, optimerede styresystemer, investeringer i varmegenvinding eller digital overvågning. Alligevel er der stadig et overraskende stort spild.  

For nogle af de største energitab er ganske enkelt usynlige.

Går man rundt i et hvilket som helst dampanlæg, vil man sandsynligvis støde på uisolerede ventiler, filtre, flanger, varmevekslere eller reguleringsenheder. Hver for sig ser de harmløse ud. Men set ud fra et termodynamisk synspunkt? Det er varmekilder – der stille og roligt afgiver varme døgnet rundt. Tab, der er så betydelige, at de udgør det største undgåelige energispild i et dampnet.  

Udfordringen: 

Man kan ikke se, at varmen forsvinder. 

Men din energiregning kan. 

Energy cost increases

Varmetab i skjulte dampsystemer: det usynlige problem med energieffektiviteten 

Dampsystemer spiller en afgørende rolle i industrielle processer, men værdifuld energi kan gå tabt gennem huller i isoleringen og andre ubeskyttede komponenter. Når varme slipper ud i det omgivende miljø, kan det være nødvendigt med mere energi for at opretholde systemets ydeevne. Det kan medføre højere driftsomkostninger og øgede CO₂-udledninger uden nogen produktivitetsgevinst.  

Uisolerede dampkomponenter kan nå overfladetemperaturer på over 150 °C. Selv små overflader afgiver store mængder varme. Omkostningerne undervurderes ofte, men ligningen er enkel: større overfladeareal × høje temperaturer = enorme, vedvarende varmetab.  

Men fordi disse tab ikke altid er synlige, kan de komme til at ligge i skyggen af vedligeholdelsesprioriteter, energieffektiviseringsplaner og dekarboniseringsprojekter.  

Og det er netop her, en undersøgelse af varmetab kan være til hjælp.  

 

Mere end blot et termisk billede: Sådan omsættes varmetab til handling  

Et termisk kamera kan vise temperaturforskelle i et dampsystem, men et billede i sig selv forklarer ikke omfanget, årsagen eller betydningen af varmetabet. 

En undersøgelse af varmetab tilfører den faglige viden, der er nødvendig for at fortolke disse billeder i deres rette sammenhæng. Den kombinerer termografiske undersøgelser, observationer på stedet og ekspertise inden for dampsystemer for at identificere potentielle tab, vurdere, hvor de har størst betydning, og prioritere praktiske forbedringer.  

Resultatet er mere end blot en samling af farverige billeder. Det er et klart tegn på, hvor der muligvis er behov for opmærksomhed, og et mere velunderbygget grundlag for at beslutte, hvad der skal gøres herefter.  

Heat loss survey graphic 3

En billig‑løsning med stor effekt  

Nu til de gode nyheder.  
Løsningen er ikke et stort projekt, et nyt system eller en kapitalkrævende opgradering.  

Det er isolering.  

Aftagelige isoleringskapper af høj kvalitet, der er udviklet til dampkomponenter, kan reducere varmetabet med op til 80–90 %, hvilket bidrager til at opretholde temperaturen, begrænse dannelsen af kondensvand og mindske de forhold, der kan medvirke til vandhammer.  

For de fleste projekter gælder det at:  

  • investeringen kan tjene sig ind på under 12 måneder   
  • pålideligheden forbedres ved at stabilisere systemtemperaturerne  
  • CO₂-udledningen på anlægget reduceres øjeblikkeligt 

I en tid, hvor industrivirksomheder søger »hurtige gevinster« med reel miljømæssig effekt, er dette et af de mest tydelige eksempler på et godt investeringsafkast. 

Fordelene ved varmetabsundersøgelser for energieffektivitet i industrien 

Energiintensive industrier retter i stigende grad deres opmærksomhed mod Scope 1- og Scope 2-emissioner. Bestyrelser og bæredygtighedsansvarlige ønsker initiativer, der:  

  • Er nemme at igangsætte  
  • Har lav risiko  
  • Har bevist effekt  
  • Er målbare  
  • Er hurtige at implementere 

Og en undersøgelse af varmetabet på stedet giver disse resultater.  

Ved at kombinere:  

✔ data fra termisk kamera  
✔ en standardiseret ekspertvurdering  
✔ ROI-beregninger på det lokale sprog  
✔ en liste over prioriterede tiltag  

… kan virksomhederne dermed hurtigt gå fra en billeddiagnostisk undersøgelse → indsigt → besparelser.  

Det giver bæredygtighedsteams de data, de har brug for, og vedligeholdelsesteams en konkret plan, som de kan sætte i værk med det samme. 

 

Hvordan undersøgelser af varmetab bidrager til optimering af dampsystemer  

Afhængigt af anvendelsen og driftsforholdene kan dampanlæg fungere ved høje temperaturer. Hvis komponenterne er uisolerede eller dårligt isolerede, kan der fortsat forekomme varmetab under driften. Isolering er ofte en praktisk vedligeholdelsesforanstaltning, hvilket gør undersøgelser af varmetab til en værdifuld del af bredere planer for dekarbonisering i industrien.  

Det er også derfor, at det ofte er den hurtigste måde at håndtere de »usynlige tab« på og:  

  • frigøre midler fra driftsbudgettet  
  • reducere emissionerne fra anlægget  
  • stabilisere processtemperaturerne  
  • forbedre arbejdstagernes sikkerhed  
  • beskytte aktiver  
  • forlænge udstyrets levetid 

De fleste effektivitetsprojekter kræver investeringer, før der kan ses resultater. En undersøgelse af varmetabet kan dog give resultater, inden investeringen føles som en stor udgift.  

At omsætte indsigt til handling 

Ikke alle forbedringer af energieffektiviteten behøver at starte med et stort projekt. En undersøgelse af varmetab kan afdække oversete muligheder i hele dampsystemet – lige fra uisolerede komponenter, der afsløres ved hjælp af termografi, til områder, hvor målrettet isolering kan reducere unødvendige energitab. Ved at kvantificere og prioritere disse resultater giver undersøgelsen ingeniør- og energiteams et klarere grundlag for at beslutte, hvor der skal handles først.  

Det første skridt er at gøre det usynlige synligt. Det er først, når man handler på det, at den virkelige værdi kommer til udtryk.  

  • En varmetabsundersøgelse gennemgår et dampsystem for at fastslå, hvor værdifuld termisk energi går tabt. Den kombinerer termisk billedbehandling med ekspertanalyse for at levere klare beviser og en prioriteret handlingsplan. 

  • Varmebilleder viser overfladetemperaturer som et farvekodet billede, hvilket gør det nemt at se ellers usynlige varme områder. Dette gør det muligt at lokalisere, hvor varmen slipper ud fra ubeskyttede eller dårligt isolerede komponenter. 

  • Besparelsen afhænger af komponenten, dens driftstemperatur og tilstanden af eventuel eksisterende isolering. En undersøgelse af varmetab kan kvantificere den potentielle besparelse for hvert enkelt identificeret område og dermed hjælpe teamene med at prioritere de mest værdifulde forbedringer. 

  • Uisolerede eller dårligt isolerede ventiler, filtre, flanger, varmevekslere og reguleringsenheder kan alle medføre betydelige varmetab. Komponenter med høje overfladetemperaturer og større udsatte områder byder generelt på de største muligheder. 

Sæt en stopper for det usynlige damptab, og udnyt de besparelser, du ikke vidste, du havde. 

Hvis du er på udkig efter en praktisk måde at reducere varmetabet i dit dampsystem på, så bestil en varmetabsundersøgelse hos Spirax Sarco og find ud af, hvor din virksomhed kan spare energi allerede i dag. 

Reserver i dag 
Heat loss campaign masthead 3