Gerrit Kuspiel

Ganz gleich, ob im privaten Alltag oder im industriellen Umfeld: Digitale Technologien sind allgegenwärtig und verändern Prozesse, Denkweisen und Möglichkeiten. Auch in der traditionsreichen Dampftechnik, die seit Jahrzehnten für ihre Zuverlässigkeit bekannt ist, hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Sie eröffnet neue Potenziale für Effizienz, Transparenz und intelligente Steuerung – und ist dabei nicht mehr aufzuhalten.

Aber wie sieht das konkret aus? Die folgenden Beispiele zeigen eindrucksvoll, wie sich mit unkomplizierten Ansätzen große Erfolge erzielen lassen. Mit Unterstützung unserer cloudbasierten digitalen Überwachungen – angefangen bei einfachen Druck- und Temperaturmessungen über die Erfassung von Füllständen bis hin zur kontinuierlichen Kondensatableiterüberwachung und komplexem Energiemanagement – eröffnen sich für unsere erfahrenen Vertriebsingenieure völlig neue Möglichkeiten zur Beurteilung von Problemen im Anlagenbetrieb.

Früher konnte bei einem Kundenbesuch meist nur eine Momentaufnahme der Anlagenzustände erfasst werden – oft ohne die tatsächlichen Ursachen zu erkennen. Heute ermöglichen unsere digitalen Lösungen eine deutlich präzisere Analyse. Eine temporäre Überwachung lässt sich schnell und ohne großen Aufwand an kritischen Punkten der Anlage installieren. Die Messdaten werden erfasst, gespeichert und stehen für eine spätere Auswertung über einen längeren Zeitraum zur Verfügung.

 

Praxisbeispiele:

Eines unserer ersten Produkte in diesem Bereich ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken und ist fester Bestandteil unseres Portfolios: das sogenannte Diagnostic Kit. Ausgestattet mit zwei Temperaturfühlern bietet es eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Die Daten werden per LoRaWAN über ein Gateway in unsere Cloud übertragen und dort archiviert. So haben wir die Möglichkeit, z. B. als Vorbereitung für die Auslegung einer neuen Wärmetauscher-Station, wertvolle Daten zu sammeln und die Anlage noch gezielter auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen. Auch bei bestehenden Anlagen können mit temporären Messungen die ursprünglich verwendeten Auslegungsparameter überprüft und validiert werden.

Trendauszug aus einer Sicherheitsventilüberwachung

Trendauszug aus einer Sicherheitsventilüberwachung

Rund um die Diagnostic Kits hat sich eine Vielzahl digitaler Angebote entwickelt – sei es für temporäre oder fest installierte Messungen. Zu diesen sogenannten Steam Insight Services zählt unter anderem die Überwachung von Sicherheitsventilen. Damit konnten bereits zahlreiche defekte Sicherheitsventile identifiziert werden (siehe oben). Anhand der gemessenen Temperatur und des Temperaturverlaufs der Ausblaseleitung (blaue Linie) lässt sich eine Undichtigkeit des Ventilsitzes erkennen, die zu einem kontinuierlichen Dampfverlust führt. Aus Erfahrung wissen wir: Meist bleibt es nicht bei einem undichten Sicherheitsventil – schnell summieren sich erhebliche Dampfverluste.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine einfache Temperaturmessung. Im Hintergrund laufen automatisierte Analysen der Messergebnisse, die auch eine Zustandsbeurteilung von Druckreglern oder Regelventilen ermöglichen. So können wir gemeinsam mit dem Kunden eine gezielte Instandhaltung planen und umsetzen – bevor es zu einem Ausfall im Produktionszyklus kommt.

Kondensatverunreinigungen erkennen

Im Zuge der Digitalisierung entwickeln wir nicht nur neue Produkte und Dienstleistungen, sondern optimieren auch bewährte Systeme mit vergleichsweise geringem Aufwand. Ein Beispiel dafür ist die Kondensatüberwachung. Sie dient dazu, das Kondensat auf Verunreinigungen zu überwachen. Ein typischer Fall ist ein undichter Wärmetauscher, durch den  Prozessflüssigkeiten in den Kondensatkreislauf gelangen können. Um solche Verunreinigungen auszuschleusen, wird idealerweise vor der zentralen Kondensatsammelanlage eine Kondensatverwerfung installiert. Dort überwacht ein System das Kondensat kontinuierlich. Wird eine Verunreinigung erkannt, leitet ein 3-Wege-Ventil das betroffene Kondensat aus.

Die zentrale Frage lautet dann jedoch: Wo ist die Verunreinigung entstanden?

Die Suche nach der defekten Stelle ist oft zeitaufwendig. Im besten Fall stehen Probeentnahmestellen zur Verfügung, an denen Kondensatproben manuell, beispielsweise durch eine Leitfähigkeitsmessung, überprüft werden können. Fehlen solche Entnahmestellen, gestaltet sich die Fehlersuche deutlich schwieriger. Währenddessen wird das Kondensat verworfen und kann nicht in den Dampf-Kondensatkreislauf zurückgeführt werden. Der Bedarf an frischem Speisewasser steigt entsprechend stark an. 

Oft ist die Suche nach der Ursache von Verunreinigungen im Kondensat zeitaufwendig. Hier setzt unsere digitalisierte Kondensatüberwachung an. Ihr Ziel ist es, frühzeitig Verunreinigungen zu detektieren und die schnelle Lokalisierung der Ursache zu ermöglichen.
Gerrit Kuspiel, Digital Services Technician

Hier setzt unsere digitalisierte Kondensatüberwachung an. Sie ist eine intelligente Erweiterung der bestehenden Kondensatverwerfung. Ihr Ziel ist es, frühzeitig Verunreinigungen zu detektieren und die schnelle Lokalisierung der Ursache zu ermöglichen. Dazu wird sie an strategisch wichtigen Punkten im Kondensatnetz installiert, beispielsweise hinter großen Wärmetauscheranlagen, an einzelnen Zuflüssen zu Kondensatsammlern oder an Sammelleitungen. Die Messdaten werden dann über LoRaWAN und unser Gateway an die Cloud übertragen und dort zentral verwaltet. Hierüber werden dann automatisiert Alarmmeldungen ausgelöst, wenn die vorher eingestellten Grenzwerte über- oder unterschritten werden. So lassen sich Verunreinigungen erkennen, bevor die Kondensatverwerfung eingreift. Die Menge des verworfenen Kondensats und vor allem auch die finanziellen Kosten, entstanden zum Beispiel durch das notwendige frische Speisewasser, werden dadurch auf ein Minimum reduziert.

 

Fazit

Die Digitalisierung ist inzwischen fester Bestandteil moderner Dampftechnik – und das mit erstaunlich einfachen Mitteln. Dank smarter Überwachungslösungen lassen sich Anlagen heute deutlich präziser analysieren, gezielt optimieren und nachhaltig betreiben. Eine Anlayse bestehender Dampfanlagen lohnt sich. Sprechen Sie uns an!

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

Das könnte Sie auch interessieren