CCD Insights è una soluzione di monitoraggio digitale che consente di rilevare più precocemente la contaminazione della condensa nel tuo impianto a vapore. Rilevando continuamente la conducibilità e la temperatura della condensa, offre ai team di manutenzione una chiara visibilità dei problemi, aiuta a individuare la causa principale e previene i danni alle caldaie e agli scambiatori di calore.

Risultati chiave per gli operatori

Gli operatori sono sottoposti a una crescente pressione per massimizzare l'efficienza e mantenere i sistemi in funzione in modo affidabile. Il rafforzamento del recupero della condensa è uno dei modi più efficaci per raggiungere questo obiettivo. Catturando una maggiore quantità di condensa utilizzabile, riducendo il consumo energetico e migliorando le prestazioni complessive del sistema, gli impianti possono ottenere significativi guadagni operativi che favoriscono l'affidabilità giorno--giorno e la sostenibilità a lungo termine.

 
  • Conservazione di una maggiore quantità di condensa utile
  • Riduzione dei costi energetici, idrici e chimici
  • Miglior affidabilità degli impianti a vapore
     

     

CCD image 2

Perché il monitoraggio della condensa è importante

Molti sistemi industriali a vapore si affidano ancora al campionamento manuale, ai test periodici o al rilevamento in un singolo punto. Questi metodi spesso rilevano la contaminazione troppo tardi e raramente mostrano la provenienza della contaminazione. 

Sfide operative comuni

Vantaggi del CCD Insights per i sistemi a vapore

CCD Insights Monitoraggio proattivo della condensa

CCD Insights fornisce una visibilità continua sulla qualità della condensa, più vicina al luogo in cui si verificano effettivamente i problemi. A differenza dei tradizionali sistemi di fine linea, aiuta i tecnici a identificare rapidamente la fonte di contaminazione e a intervenire prima.

Capacità chiave

  • Monitoraggio continuo della conducibilità e della temperatura 
  • Avvisi personalizzabili in caso di superamento delle soglie 
  • Trend storici per la diagnostica

CCD Insights si affianca ai sistemi di protezione della condensa esistenti, aiutandovi a prevenire problemi ripetuti grazie alla tempestiva identificazione della causa principale. 

 

Come funziona CCD Insights

CCD Insights combina la tecnologia di rilevamento wireless con l'analisi cloud per monitorare la qualità della condensa nel sistema di vapore.

PRODUCT_Reliable clean steam using all electric technology BLUE

Passaggio 1: Sensore
Un sensore di conducibilità e temperatura è installato nella condensa che scorre liberamente vicino al processo.

PRODUCT_Global Support BLUE

Passaggio 2: Trasmissione dati senza fili -
Un nodo wireless raccoglie le letture e trasmette i dati in modo sicuro.

PRODUCT_Integrated flow computer BLUE

Passaggio 3: Digital Insights
Visibilità in tempo reale della qualità della condensae degli allarmi attraverso una piattaforma digitale.

Guardate come CCD Insights identifica la contaminazione più vicina al processo e fornisce avvisi più tempestivi.

Applicazioni nel mondo reale

Applicazione in un birrificio

Un birrificio ha dovuto affrontare ripetuti arresti della produzione dopo che sostanze chimiche per la pulizia erano entrate nel suo sistema di condensa. Dopo aver installato CCD Insights:

  • La fonte di contaminazione è stata identificata in poche ore 
  • È stato necessario isolare solo la linea interessata  
  • Recupero del condensato migliorato del 15%
  • Riduzione dei costi energetici e chimici

Impianto di produzione di cereali

In precedenza i test manuali richiedevano 2-3 ore per identificare i guasti. Con il CCD Insights: 

  • La diagnostica del sistema richiede ora circa 10 minuti
  • I tecnici possono diagnosticare i problemi da remoto 
  • I guasti agli scambiatori di calore vengono identificati più rapidamente
  • I dati vengono condivisi istantaneamente con i team tecnici

Migliorare la visibilità del sistema di vapore 

CCD Insights aiuta i team di manutenzione a rilevare più precocemente la contaminazione, a individuare più rapidamente le cause e a proteggere le risorse di vapore critiche. 

Domande frequenti

  • Sì. I sistemi di protezione deviano la condensa contaminata lontano dalla caldaia. CCD Insights integra questi sistemi aiutandovi a identificare l'origine della contaminazione.

  • I test manuali forniscono istantanee occasionali. CCD Insights offre un monitoraggio continuo con avvisi e trend storici.

  • Sì. Anche piccole perdite di condensa aumentano i costi di energia, acqua e trattamento chimico. Il monitoraggio continuo aiuta a individuare le inefficienze nascoste.

  • Il sensore deve essere immerso nella condensa o in uno scaricatore nell’apposita camera. La comunicazione wireless e il monitoraggio nel cloud semplificano l'installazione e il funzionamento rispetto ai sistemi tradizionali.

  • Il ROI deriva tipicamente dall'aumento del recupero della condensa, dalla riduzione del consumo di energia e di acqua, dalla diminuzione dei costi di trattamento chimico, dalla riduzione dei tempi di inattività e dalla più rapida diagnosi dei guasti.

Parlate con il vostro esperto di vapore: richiedete una visita di ricognizione

Contattateci oggi stesso
CCD image 1