En cualquier sistema de vapor, el condensado representa una valiosa fuente de energía que puede reutilizarse para mejorar la eficiencia del proceso. Una correcta recuperación de condensado reduce el consumo de combustible, disminuye la necesidad de agua de reposición, minimiza el tratamiento químico del agua y mejora el rendimiento de las calderas de vapor. Sin embargo, cuando aparece contaminación en el condensado y no se detecta a tiempo, el impacto sobre los equipos y los costes operativos puede ser considerable.
La monitorización del condensado contaminado en sistemas de vapor permite evolucionar desde un mantenimiento basado en averías hacia un modelo predictivo, capaz de identificar desviaciones antes de que afecten a la operación. Mediante tecnologías de detección de condensado contaminado, es posible conocer en tiempo real el estado del condensado, localizar la causa raíz del problema y proteger los activos críticos de la instalación.
El condensado recuperado conserva una elevada cantidad de energía térmica y, cuando mantiene su calidad, puede reutilizarse como agua de alimentación de las calderas de vapor. Una correcta recuperación de condensado no solo reduce el consumo de combustible, sino que también disminuye la demanda de agua de reposición y mejora la eficiencia global del sistema de vapor.
Le puede interesar: Recuperación de condensado.
Sin embargo, una contaminación de condensados provocada por fugas de proceso o fallos en intercambiadores puede introducir sólidos disueltos, productos químicos u otros contaminantes que comprometen la integridad del sistema.
Cuando no existe una adecuada detección de condensado contaminado, las consecuencias pueden incluir:
Estas situaciones afectan especialmente a sectores como la industria alimentaria, donde la continuidad del proceso y la calidad del agua son factores fundamentales.
En muchas instalaciones, la detección de condensado contaminado sigue dependiendo de pruebas periódicas realizadas por el personal de mantenimiento. El problema es que la contaminación suele descubrirse cuando ya ha provocado daños o alteraciones en el proceso.
Cuando únicamente existe una detección en un solo punto de la línea de retorno, resulta posible proteger las calderas, pero no identificar rápidamente qué intercambiador de calor está originando la contaminación. Esto obliga a inspeccionar manualmente numerosos equipos y prolonga el tiempo de resolución de la avería.
Además de monitorizar la calidad del condensado, es fundamental que los purgadores de vapor funcionen correctamente para evitar acumulaciones de condensado y pérdidas de eficiencia en el sistema.
La digitalización de los sistemas existentes permite implantar soluciones de detección de condensado contaminado capaces de supervisar continuamente los parámetros críticos del proceso.
En lugar de depender exclusivamente de inspecciones manuales, los sistemas actuales incorporan un sensor de conductividad y un sensor de temperatura que monitorizan continuamente el estado del condensado próximo al proceso. Estos datos son enviados mediante comunicaciones seguras hacia plataformas digitales donde se realiza un completo control analítico de la información.
Gracias a este modelo de monitoreo en línea, es posible disponer de:
Este enfoque convierte la detección de condensado contaminado en una herramienta de monitoreo proactivo, facilitando la planificación del mantenimiento antes de que aparezcan fallos importantes.
Una de las soluciones más avanzadas para la Monitorización del Condensado Contaminado en Sistemas de Vapor es CCD Insights, desarrollada por Spirax Sarco para complementar los sistemas tradicionales de protección.
CCD Insights instala sensores cerca del proceso, donde existe mayor probabilidad de contaminación, permitiendo localizar rápidamente el activo responsable del problema. Frente a los sistemas convencionales, que únicamente detectan la contaminación cuando ésta ya ha llegado a la caldera, CCD Insights proporciona una detección en línea mucho más precisa y orientada al mantenimiento predictivo.
El sistema incorpora funcionalidades como:
Gracias a CCD Insights, los responsables de mantenimiento pueden actuar antes de que una pequeña desviación termine afectando a todo el sistema de vapor.
La implantación de soluciones de detección de condensado contaminado aporta beneficios directos tanto para mantenimiento como para producción.
Entre los principales destacan:
Todo ello mejora la rentabilidad de la instalación y prolonga la vida útil de los equipos.
Uno de los casos documentados corresponde a una planta de la industria alimentaria, donde un intercambiador de calor defectuoso provocaba una contaminación de condensados que permanecía oculta durante largos periodos.
Tras implantar CCD Insights, la detección de condensado contaminado permitió localizar el origen del problema en pocas horas, evitando que los químicos de limpieza alcanzaran la red principal de condensado.
Como resultado, la planta consiguió recuperar miles de litros mediante la recuperación de condensado, reducir aproximadamente un 7 % los costes asociados al agua de caldera y disminuir significativamente las reparaciones de emergencia. Además, la solución facilitó el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y de la legislación ambiental, especialmente relevantes en la industria alimentaria y en la industria química.
La digitalización de los sistemas de vapor está transformando la gestión de los sistemas térmicos industriales. La Monitorización del Condensado Contaminado en Sistemas de Vapor ya no consiste únicamente en detectar un problema cuando aparece, sino en anticiparlo mediante tecnologías de detección de condensado contaminado capaces de supervisar continuamente las tuberías de condensado, cada intercambiador de calor y las condiciones del proceso.
Este enfoque predictivo permite reducir riesgos, optimizar la recuperación del agua de condensados, proteger los activos de la planta y mejorar la eficiencia energética de sectores como la industria alimentaria, donde la disponibilidad de los equipos resulta crítica para mantener una producción segura y continua.
Spirax Sarco es el proveedor líder en soluciones totales de sistemas de vapor para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentación y bebidas, farmacéutica y salud.
Detecta fugas en válvulas de seguridad en tiempo real y reduce pérdidas energéticas. Mejora la seguridad, eficiencia y mantenimiento del sistema de vapor
La prioridad en el sector de Alimentación y Bebidas
Proporcionar conocimiento de los conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.