En una planta industrial, pocas cosas generan más frustración que ver cómo el consumo energético aumenta… sin una causa clara.
Y, sin embargo, los indicadores no cuadran.
Este tipo de situación no suele ser consecuencia de un único fallo evidente, sino del efecto acumulado de pequeñas ineficiencias en el sistema de vapor que pasan desapercibidas en el día a día. Entre todas ellas, hay una especialmente crítica y a menudo ignorada: las fugas en válvulas de seguridad de vapor.
Este artículo desarrolla un caso de uso realista basado en este problema, abordando sus causas, implicaciones y cómo una estrategia de monitorización continua puede transformar completamente la gestión del sistema de vapor.
Uno de los mayores retos en la gestión de sistemas de vapor no es resolver fallos evidentes, sino identificar aquellos que no generan una alarma inmediata.
Las válvulas de seguridad de vapor, por su propia naturaleza, son elementos pasivos. Están diseñadas para actuar solo en condiciones extremas, pero cuando presentan fugas, lo hacen de forma silenciosa y progresiva. Esto genera una situación especialmente compleja: el sistema sigue funcionando, pero lo hace de forma ineficiente.
En la práctica, esto se traduce en un incremento sostenido del consumo de vapor que no puede explicarse fácilmente desde la operación diaria. Los responsables de mantenimiento comienzan a revisar posibles causas: pérdidas en líneas, problemas en purgadores, ineficiencias en intercambiadores… pero muchas veces el origen real permanece oculto.
Al mismo tiempo, el equipo de mantenimiento entra en una dinámica reactiva. Las intervenciones se producen cuando el problema ya ha escalado: válvulas de vapor que no cierran correctamente, disparos inesperados o incluso daños en equipos asociados. Esto no solo incrementa los costes de mantenimiento, sino que también introduce incertidumbre en la operación.
A esto se suma un factor crítico: el riesgo. Una válvula de seguridad que no está funcionando correctamente puede generar condiciones peligrosas en el sistema de vapor, afectando tanto a la integridad de los equipos como a la seguridad de las personas. Estas condiciones pueden derivar en situaciones no seguras para procesos, entorno y el personal.
El resultado es una planta que aparentemente funciona, pero que en realidad opera con pérdidas constantes, riesgos latentes y una falta total de visibilidad sobre uno de los elementos más críticos del sistema.
Para entender por qué estas situaciones son tan habituales, es necesario analizar cómo se gestionan tradicionalmente las válvulas de seguridad de vapor en la mayoría de las plantas industriales.
El primer gran problema es la ausencia de monitorización continua. En muchos casos, el estado de las válvulas se evalúa mediante inspecciones periódicas o durante paradas programadas. Esto genera una ventana de tiempo enorme en la que pueden producirse fugas sin ser detectadas.
Además, existe una fuerte dependencia del mantenimiento basado en calendario. Las válvulas se revisan o sustituyen en función de normativas o requisitos recomendados, no en función de su estado real. De hecho, es habitual que se exijan revisiones anuales o bianuales dependiendo del tipo de equipo . Aunque esto garantiza un mínimo nivel de control, no evita que se produzcan fallos entre inspecciones.
Otro factor clave es la falta de datos operativos. Sin información en tiempo real, los responsables de mantenimiento no pueden identificar patrones, detectar anomalías o priorizar intervenciones. Esto obliga a trabajar con hipótesis en lugar de evidencias.
Por último, muchas plantas carecen de herramientas de análisis especializado. Incluso cuando existen sensores o sistemas de monitorización, estos no siempre están conectados a plataformas que permitan interpretar la información de forma útil. El dato existe, pero no se convierte en conocimiento accionable.
Todo esto configura un escenario en el que los problemas no solo ocurren, sino que se perpetúan.
Resolver este tipo de problemática requiere algo más que mejorar las inspecciones. Implica introducir capacidades tecnológicas que permitan transformar la forma en la que se gestiona el sistema de vapor.
La primera de estas capacidades es la monitorización continua y no invasiva. Poder medir el comportamiento de una válvula de seguridad sin necesidad de detener la planta supone un cambio radical. Esto elimina la dependencia de ventanas de inspección y permite tener visibilidad constante del sistema.
En este contexto, la medición de temperatura se convierte en un indicador clave. Variaciones anómalas en la temperatura de la válvula pueden indicar fugas o disparos, permitiendo detectar problemas en fases muy tempranas.
La segunda capacidad fundamental es la conectividad. Los datos deben estar disponibles en todo momento y desde cualquier ubicación. Esto implica no solo capturar información, sino también transmitirla de forma segura y fiable a una plataforma centralizada.
A partir de ahí, entra en juego la analítica. No se trata solo de visualizar datos, sino de interpretarlos. Definir umbrales de alarma, identificar tendencias y correlacionar comportamientos son elementos esenciales para convertir la información en decisiones.
Finalmente, es imprescindible integrar estas capacidades dentro de una estrategia de mantenimiento basada en condición. Esto permite priorizar intervenciones, optimizar recursos y reducir tanto el mantenimiento innecesario como el correctivo.
La solución desarrollada por Spirax Sarco para la monitorización en tiempo real de válvulas de seguridad responde precisamente a estas necesidades, integrando tecnología, conectividad y análisis experto en un único sistema.
El punto de partida es la instalación de sensores de temperatura no invasivos, capaces de operar en un amplio rango térmico (desde -180°C hasta +250°C) y diseñados para entornos industriales exigentes. Estos sensores se instalan sin necesidad de detener la operación, eliminando cualquier impacto en la producción .
La información capturada se transmite a través de una red independiente basada en tecnología LoRaWAN, con conectividad 4G, lo que garantiza una comunicación robusta incluso en entornos complejos. Este enfoque evita depender de la infraestructura existente de la planta y asegura la continuidad del servicio.
Todos los datos se integran en un panel digital accesible 24/7, desde cualquier dispositivo. Este panel no solo muestra información en tiempo real, sino que también permite analizar tendencias históricas, facilitando la detección de patrones y anomalías. La plataforma está alojada en entornos seguros y de alta disponibilidad, lo que garantiza la integridad de la información.
Uno de los elementos más diferenciales de la solución es el acompañamiento experto. Spirax Sarco no se limita a proporcionar tecnología, sino que ofrece análisis periódicos del sistema, con informes técnicos que permiten identificar oportunidades de mejora. Estos informes, emitidos en distintas fases (6–12 semanas y 12 meses), van acompañados de sesiones con especialistas en vapor que ayudan a interpretar los datos y definir acciones concretas .
Este enfoque convierte la monitorización en una herramienta estratégica, no solo operativa.
La implementación de este tipo de solución tiene un impacto directo y medible en la operación de la planta.
Desde el punto de vista del mantenimiento, el cambio es igualmente relevante. Se pasa de un modelo reactivo a uno predictivo, en el que las intervenciones se planifican en función del estado real de los equipos. Esto reduce los costes, mejora la eficiencia del equipo y minimiza las interrupciones.
Además, la disponibilidad de datos permite tomar decisiones con mayor confianza. Los responsables de operaciones dejan de trabajar con suposiciones y pasan a basarse en información objetiva, lo que mejora la gestión global de la planta.
Pero, más allá de los resultados operativos, hay un impacto estratégico: la recuperación del control.
Y en un entorno industrial cada vez más exigente, ese control marca la diferencia entre una planta que reacciona… y una planta que lidera su operación.
Si tu objetivo es reducir el riesgo de fugas y tomar el control energético, considera integrar esta tecnología en tus próximos proyectos de mejora operativa. Contacta con un asesor técnico.
Spirax Sarco es el proveedor líder en soluciones totales de sistemas de vapor para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentación y bebidas, farmacéutica y salud.
Detecta fugas en válvulas de seguridad en tiempo real y reduce pérdidas energéticas. Mejora la seguridad, eficiencia y mantenimiento del sistema de vapor
La prioridad en el sector de Alimentación y Bebidas
Proporcionar conocimiento de los conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.