En el complejo ecosistema de una planta industrial, la gestión del condensado es un factor crítico que determina tanto la rentabilidad como la integridad de los activos. Uno de los componentes más versátiles es la bomba-purgador, un dispositivo capaz de purgar o bombear automáticamente según las condiciones de la tubería. Sin embargo, cuando surgen problemas en la bomba-purgador de vapor, las consecuencias pueden escalar rápidamente desde una ligera pérdida energética hasta paradas críticas de producción.
Las bombas autoaccionadas están diseñadas para extraer y recuperar el condensado utilizando vapor u otro gas presurizado como fluido motor. Estas bombas de condensado son unidades independientes que no requieren electricidad, lo que las hace ideales para áreas peligrosas. Al operar mediante un ciclo donde la presión de impulsión supera la contrapresión del sistema, garantizan que el condensado retorne a la bomba de alimentación de la caldera sin riesgo de cavitación.
En condiciones normales, la presión diferencial positiva permite que el equipo actúe como un purgador de vapor convencional. No obstante, cuando la presión del proceso cae (como en un intercambiador de calor modulante), el equipo cambia automáticamente a su sistema de bombeo interno para vencer la contrapresión. Para asegurar este funcionamiento, es vital consultar el manual de bombas y mantener la presión de vapor motriz adecuada.
El desempeño de los sistemas de vapor se ve afectado cuando una bomba-purgador presenta defectos. Estos fallos se manifiestan generalmente en dos estados:
Sin una monitorización de bombas-purgador constante, estas ineficiencias suelen pasar desapercibidas hasta que se realizan auditorías energéticas exhaustivas.
Para combatir los problemas en bomba-purgador de vapor, la industria ha evolucionado hacia la monitorización predictiva. La implementación de un sistema de monitorización con sensores no invasivos permite obtener datos sin interrumpir la actividad. Estos sensores de temperatura PT1000 envían alertas si el equipo opera fuera de los límites normales.
La monitorización de bombas-purgador moderna utiliza una red LoRaWAN independiente para transmitir información a una plataforma en la nube. Esto permite un análisis de tendencias detallado que ayuda a identificar otros purgadores de vapor defectuosos en la planta.
La detección temprana no solo previene fugas de vapor, sino que es vital para evitar los peligrosos golpes de ariete. La acumulación de condensado es la causa principal de los golpes de ariete, los cuales pueden causar accidentes graves al personal. Mediante la monitorización de bombas-purgador, se garantiza que el equipo mantenga la presión diferencial necesaria para el drenaje continuo.
Además, el uso de una plataforma digital centralizada facilita la realización de auditorías energéticas constantes. Integrar un medidor de caudal junto con la monitorización de bombas-purgador permite cuantificar con exactitud el ahorro obtenido al reparar los purgadores de vapor que fallan repetidamente.
El mantenimiento preventivo tradicional está siendo sustituido por una revisión continua basada en datos reales. La monitorización de bombas-purgador conectada a un panel de control digital ofrece visibilidad las 24 horas. Este sistema de monitorización se complementa con la labor de los técnicos; las revisiones con especialistas aseguran que los sensores no invasivos estén siempre calibrados.
Contar con un sistema de monitorización avanzado permite que los purgadores de vapor funcionen de forma óptima, reduciendo el estrés sobre el fluido motor y el consumo de combustible. Al final, la monitorización de bombas-purgador convierte los datos en decisiones estratégicas para los sistemas de vapor.
Gestionar correctamente los purgadores de vapor es fundamental para evitar auditorías energéticas negativas y riesgos operativos significativos. La monitorización de bombas-purgador no es solo una mejora técnica, es una necesidad para cualquier planta que busque excelencia en sus sistemas de vapor. Este enfoque proactivo permite que el equipo mantenga la presión diferencial necesaria para un drenaje continuo, optimizando el uso del fluido motor.
Al detectar a tiempo un purgador de vapor dañado mediante sensores no invasivos, protegemos la productividad y la seguridad de toda la instalación. Además, contar con un panel de control digital facilita el análisis de tendencias históricas, permitiendo que las revisiones con especialistas se centren en soluciones de largo plazo para eliminar fugas de vapor y asegurar la sostenibilidad del sistema.
Spirax Sarco es el proveedor líder en soluciones totales de sistemas de vapor para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentación y bebidas, farmacéutica y salud.
Detecta fugas en válvulas de seguridad en tiempo real y reduce pérdidas energéticas. Mejora la seguridad, eficiencia y mantenimiento del sistema de vapor
La prioridad en el sector de Alimentación y Bebidas
Proporcionar conocimiento de los conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.