Em qualquer sistema de vapor, o condensado representa uma fonte valiosa de energia que pode ser reutilizada para melhorar a eficiência do processo. Uma recuperação adequada do condensado reduz o consumo de combustível, diminui a necessidade de água de reposição, minimiza o tratamento químico da água e melhora o desempenho das caldeiras de vapor. No entanto, quando ocorre contaminação no condensado e esta não é detetada a tempo, o impacto nos equipamentos e nos custos operacionais pode ser considerável.
A monitorização do condensado contaminado em sistemas de vapor permite evoluir de uma manutenção baseada em falhas para um modelo preditivo, capaz de identificar desvios antes que afetem a operação. Através das tecnologias de deteção de condensado contaminado, é possível conhecer, em tempo real, a condição do condensado, localizar a causa raiz do problema e proteger os ativos críticos da instalação.
O condensado recuperado retém uma grande quantidade de energia térmica e, quando a sua qualidade é mantida, pode ser reutilizado como água de alimentação para as caldeiras de vapor. Uma correta recuperação do condensado não só reduz o consumo de combustível, como também diminui a procura de água de reposição e melhora a eficiência global do sistema de vapor.
Contudo, a contaminação do condensado — causada por fugas no processo ou falhas em permutadores de calor — pode introduzir sólidos dissolvidos, produtos químicos ou outros contaminantes que comprometem a integridade do sistema.
Na ausência de uma deteção adequada de condensados contaminados, as consequências podem incluir:
Estas situações afetam, de forma especial, setores como a indústria alimentar, em que a continuidade do processo e a qualidade da água são fatores fundamentais.
Em muitas instalações, a deteção de condensado contaminado ainda depende de testes periódicos realizados pela equipa de manutenção. O problema é que a contaminação geralmente só é descoberta quando já causou danos ou alterações no processo.
Quando a deteção ocorre apenas num ponto da linha de retorno, é possível proteger as caldeiras, mas não identificar rapidamente qual o permutador de calor que está a provocar a contaminação. Isto exige a inspeção manual de vários equipamentos, prolongando o tempo necessário para a resolução do problema.
Para além da monitorização da qualidade do condensado, é fundamental que os purgadores de vapor funcionem corretamente, evitando a acumulação de condensado e a perda de eficiência no sistema.
A digitalização dos sistemas existentes permite a implementação de soluções para deteção de condensado contaminado, capazes de monitorizar continuamente os parâmetros críticos do processo.
Em vez de dependerem exclusivamente de inspeções manuais, os sistemas atuais incorporam sensores de condutividade e de temperatura que monitorizam, de forma contínua, a condição do condensado próximo do processo. Estes dados são transmitidos através de canais seguros para as plataformas digitais, onde é realizado um controlo analítico completo da informação.
Graças a este modelo de monitorização online, é possível contar com:
Esta abordagem transforma a deteção de condensado contaminado numa ferramenta de monitorização proativa, facilitando o planeamento da manutenção antes que ocorram falhas graves.
Uma das soluções mais avançadas para a monitorização de condensados contaminados em sistemas de vapor é o CCD Insights, desenvolvido pela Spirax Sarco para complementar os sistemas de proteção tradicionais.
O CCD Insights instala sensores junto ao processo, onde existe maior probabilidade de contaminação, permitindo localizar rapidamente o ativo responsável pelo problema. Ao contrário dos sistemas convencionais, que detetam a contaminação apenas quando esta já chegou à caldeira, o CCD Insights proporciona uma deteção em linha muito mais precisa e orientada para a manutenção preditiva.
O sistema incorpora funcionalidades como:
Graças ao CCD Insights, as equipas de manutenção podem agir antes que um pequeno desvio afete todo o sistema de vapor.
A implementação de soluções para a deteção de condensados contaminados traz benefícios diretos tanto para a manutenção como para a produção.
Entre os principais, destacam-se:
Tudo isto melhora a rentabilidade da instalação e prolonga a vida útil dos equipamentos.
Um dos casos documentados refere-se a uma unidade da indústria alimentar, onde um permutador de calor defeituoso provocava a contaminação do condensado, que permanecia oculta durante longos períodos.
Após a implementação do CCD Insights, a deteção de condensado contaminado permitiu localizar a origem do problema em poucas horas, evitando que os produtos químicos de limpeza atingissem a rede principal de condensado.
Como resultado, a unidade conseguiu recuperar milhares de litros através da recuperação de condensados, reduzir em aproximadamente 7% os custos associados à água de caldeira e diminuir significativamente as reparações de emergência. Além disso, a solução facilitou o cumprimento das metas de sustentabilidade e da legislação ambiental — aspetos especialmente relevantes nas indústrias alimentar e química.
A digitalização dos sistemas de vapor está a transformar a gestão dos sistemas térmicos industriais. A monitorização de condensados contaminados em sistemas de vapor já não se limita apenas a detetar um problema quando este surge; trata-se, agora, de o antecipar através de tecnologias capazes de supervisionar continuamente as tubagens de condensados, cada permutador de calor e as condições do processo.
Esta abordagem preditiva permite reduzir os riscos, otimizar a recuperação de água de condensados, proteger os ativos da fábrica e melhorar a eficiência energética em setores como a indústria alimentar, em que a disponibilidade dos equipamentos é fundamental para manter uma produção segura e contínua.
Se quisermos ser bem-sucedidos na nossa busca do zero líquido, a optimização será um fator crítico. Aqui, veremos por quê e demonstramos a sua notável capacidade de ajudar.
Como focar hoje é crucial para o amanhã
Quaisquer que sejam as suas necessidades, poderemos ajudá-lo a implementar as melhorias identificadas numa auditoria. A nossa equipa trabalha consigo para planear e executar o serviço que colocará o seu sistema no seu melhor nível de desempenho e dentro do seu orçamento.
O nosso sistema de Monitorização Sem Fios de Purgadores de Vapor oferece uma forma simples, eficiente e fiável de manter os seus purgadores de vapor sob controlo. Ao tirar partido da tecnologia de ponta sem fios, a nossa solução ajuda-o a evitar perdas de energia, a reduzir os custos de manutenção não planeados e a garantir a segurança das suas operações.
Válvulas de globo em bronze em medidas que se ajustam à sua aplicação.
Os actuadores pneumáticos são segundo a norma NAMUR, com abertura ou fecho por mola e incorporam um diafragma rolante em borracha nitrílica.