As perdas de calor ocultas estão a custar-lhe mais do que pensa

Nem todas as perdas de energia são evidentes. 

Nos sistemas de vapor e condensado, a falta de isolamento ou um isolamento ineficaz pode provocar a perda de calor útil a cada hora em que a sua fábrica estiver em funcionamento. Isto aumenta a procura de energia, gera emissões de carbono evitáveis e pode tornar mais difícil perceber onde é necessário introduzir melhorias em termos de eficiência.  

Um estudo de perdas de calor da Spirax Sarco faz parte de uma abordagem mais abrangente de auditoria ao sistema de vapor. A tecnologia de termografia ajuda a tornar visíveis as perdas de calor, fornecendo à sua equipa dados concretos que permitem tomar melhores decisões em matéria de manutenção, isolamento e desempenho energético.  

Por que é que a perda de calor é importante?

A melhoria da eficiência do vapor começa, muitas vezes, por compreender onde se verifica a perda de energia térmica. 

As superfícies sem isolamento ou com isolamento insuficiente podem provocar a perda de calor antes de este chegar ao ponto de utilização. Na prática, a sua instalação pode estar a pagar para produzir energia que não está a acrescentar valor ao processo. 

Um estudo sobre perdas de calor ajuda-o a passar das suposições para os factos. Ao indicar por onde o calor está a escapar, proporciona à sua equipa uma visão mais clara dos locais onde podem ser necessárias melhorias no isolamento e das medidas que devem ser consideradas em primeiro lugar.  

Heat loss survey graphic 7

(As inspeções são não invasivas e devem ser realizadas enquanto o seu sistema de vapor estiver a funcionar normalmente).

O que o inquérito o ajuda a fazer

Como funciona

1.  Digitalizar

Um engenheiro da Spirax Sarco utiliza imagens térmicas para identificar os pontos por onde o calor pode estar a escapar dos sistemas de vapor e de condensado.

2.  Avaliar

Os resultados são analisados através de uma abordagem de avaliação estruturada, o que ajuda a distinguir as perdas de calor visíveis das oportunidades práticas de melhoria.

3.  Estabelecer prioridades

Recebe recomendações claras para o ajudar a concentrar os recursos onde é mais importante. 

4.  Lei

As conclusões do levantamento podem servir de base para melhorias específicas no isolamento, ajudando a reduzir as perdas de calor, a melhorar a eficiência e a resolver quaisquer riscos de segurança. 

O que irá receber — um Estudo de Perdas Térmicas pode proporcionar:

Improve boiler efficiency

Imagens térmicas que mostram a perda de calor visível nas áreas analisadas

Positive EHS observation

Identificação de isolamento em falta, danificado ou ineficaz

Preventative maintenance

Recomendações práticas para melhorias e próximos passos prioritários

Protect plant equipment

Apoio a oportunidades relacionadas com revestimentos isolantes, sempre que adequado

Maintenance agreements

Um resumo adequado para as partes interessadas internas

Save energy and costs

Poupanças estimadas e pontuação de priorização

Transformar a perda de calor em poupanças mensuráveis

Ao identificar onde a energia está a ser desperdiçada, um estudo de perdas de calor pode ajudar a apresentar argumentos financeiros mais sólidos a favor de melhorias específicas. As recomendações são classificadas por ordem de prioridade com base nas poupanças estimadas, o que ajuda a sua equipa a direcionar o tempo e o orçamento para as oportunidades com maior valor potencial. E, sempre que forem implementadas melhorias adequadas, a poupança nos custos energéticos poderá permitir o retorno do investimento em apenas alguns meses.  

Heat loss survey graphic 6

Foco na solução:

Como as camisas de isolamento ajudam a reduzir a perda de calor e a melhorar a segurança 

Uma das oportunidades de melhoria mais comuns identificadas através de um estudo sobre perdas de calor é o isolamento. As camisas de isolamento da Spirax Sarco foram concebidas para ajudar a reduzir a perda de calor em determinados componentes de sistemas de vapor. Ao reterem mais calor útil no interior do sistema, podem ajudar a reduzir o desperdício de energia, melhorar a eficiência do sistema e criar uma barreira em torno das superfícies quentes.  Foram concebidos especificamente para o equipamento da Spirax Sarco, contribuindo para um encaixe preciso e um desempenho fiável, garantindo uma longa vida útil em condições normais de funcionamento.  

Descarregue a ficha técnica da capa de isolamento

Insulation jacket photoshoot

 

Fale com um especialista

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você