Asegúrate un funcionamiento ininterrumpido, el cumplimiento de la normativa y la eficiencia a largo plazo con estadísticas casi en tiempo real, proporcionada por tu EasiHeat conectado.
Muchas industrias dependen del suministro continuo de agua caliente para procesos críticos, y las averías inesperadas pueden provocar costosas interrupciones. Las Estadísticas de EasiHeat detectan posibles problemas en componentes críticos antes de que provoquen fallos en el sistema. Al detectar los primeros signos de desgaste o anomalías, evitas tiempos de inactividad no planificados y alargas la vida útil de tu sistema de agua caliente.
La temperatura del agua tiene un papel crucial para mantener los estándares de higiene, y un control deficiente puede dar lugar a riesgos graves, como la legionela. EasiHeat Insights te avisa de condiciones inseguras en el sistema, lo que permite intervenir de forma proactiva para que la temperatura del agua se mantenga dentro de los límites de seguridad. Se evitan así peligros para la salud, infracciones normativas y contaminación. EasiHeat recomienda medidas correctivas cuando detecta desviaciones de temperatura o riesgos potenciales.
Los precios de la energía no dejan de crecer pero los presupuestos de mantenimiento siguen siendo muy ajustados. Por eso es esencial optimizar el rendimiento y la eficiencia. EasiHeat Insights realiza un seguimiento del rendimiento e identifica posibles ahorros de energía. Al garantizar que tu equipo funcione con la máxima eficiencia, reduces el consumo de energía y los costes operativos, al tiempo que alargas la vida útil de tu sistema.
Monitoriza continuamente la temperatura del agua para evitar la contaminación y reducir el riesgo. El indicador de riesgo de legionela demuestra que cumples con la normativa y que estás comprometido con la seguridad del agua caliente sanitaria.
Calcula la vida útil que le queda a las juntas para que tu actividad no pare, para mejorar la programación del mantenimiento y evitar tiempos de inactividad no planificados. Consulta con nuestros técnicos locales si las sustituciones automáticas están incluidas en tu plan de mantenimiento.
Consigue datos precisos sobre el consumo de energía para ayudar a encontrar áreas de mejora y reducir el desperdicio de energía. Deja que tu gestor energético tome decisiones basadas en datos utilizando los indicadores de rendimiento y las tendencias de consumo de EasiHeat Insights.
Gana eficiencia identificando los riesgos de incrustaciones de forma temprana y permitiendo un mantenimiento proactivo. Detectar las incrustaciones puede proteger tu suministro de agua caliente, evitar la pérdida de energía y prolongar la vida útil de tu EasiHeat.
Realiza un seguimiento de la temperatura y el rendimiento de los controles comprobando las temperaturas de salida y entrada del agua con respecto a la consigna y el porcentaje de apertura de la válvula para saber cómo tu EasiHeat está haciendo frente a la demanda de agua caliente.
Le ofrecemos experiencia en vapor cuando la necesita:
Su ingeniero local de Spirax Sarco puede ayudarle a maximizar el tiempo de funcionamiento del sistema y a mantener su planta operando dentro del presupuesto.
Le ayudamos a alcanzar sus objetivos:
Spirax Sarco puede ser su aliado de confianza, ayudándole a alcanzar los objetivos que está persiguiendo.
Apoyando su camino hacia la sostenibilidad:
Si busca optimizar, gestionar o descarbonizar, Spirax Sarco puede acompañarle en su camino.