Hay un momento que todo responsable de mantenimiento de sistemas de vapor reconoce al instante.
No es cuando ocurre el fallo.
Es justo antes.
Ese instante en el que la bomba de alimentación de caldera sigue funcionando… pero algo ya no es normal: un ruido distinto, una ligera vibración, una caída imperceptible en el rendimiento de la bomba de agua o desviaciones en la presión de impulsión que nadie termina de explicar.
En ese punto, el sistema aún opera, la caldera de vapor sigue generando energía y los procesos continúan. Pero en realidad, el equilibrio del sistema de caldera ya se ha roto.
Y aun así, se sigue operando.
Hasta que ocurre lo inevitable: un fallo en la bomba de alimentación de la caldera que detiene la operación.
Lo más preocupante no es que ocurra.
Es que, en la mayoría de los casos, ese fallo se podría haber anticipado.
Los fallos en la bomba de alimentación de la caldera no suelen aparecer de forma repentina.
Son la consecuencia de una degradación progresiva que afecta a las bombas de alimentación, al comportamiento del agua de alimentación y a la estabilidad global del proceso térmico.
En la operación diaria, esto se traduce en situaciones como:
Además, aparecen síntomas operativos que muchas veces se normalizan:
Todo esto termina afectando directamente a las bombas de alimentación de la caldera, generando intervenciones recurrentes, incremento de costes y, finalmente, fallos críticos.
En entornos donde el vapor es clave —como plantas con calderas de vapor o procesos térmicos continuos—, estos fallos tienen un impacto directo:
La realidad es que muchas plantas operan con múltiples bombas de alimentación sin una visibilidad real de su estado.
Y ahí es donde empieza el problema.
Para entender por qué se producen los fallos en bomba de alimentación de la caldera, hay que analizar cómo interactúan los distintos elementos del sistema.
Todo comienza en el circuito del agua de alimentación de la caldera, que suele partir de un depósito de agua de alimentación o un depósito de agua caliente, dependiendo del diseño de la planta.
Desde ahí, el fluido es impulsado por una bomba de agua de alimentación, generalmente una Bomba centrífuga, que forma parte de un conjunto más amplio de bombas de alimentación.
Cuando las condiciones del agua de alimentación no son las adecuadas —ya sea por temperatura, presencia de sólidos en suspensión o problemas en la calidad del agua—, el comportamiento hidráulico del sistema se ve afectado.
Uno de los factores más críticos es la temperatura del agua de alimentación en la entrada de la bomba. Cuando esta aumenta, se generan condiciones que favorecen la cavitación.
Este fenómeno impacta directamente en:
Las cavidades que se generan en el fluido colapsan de forma violenta, provocando microimpactos que degradan progresivamente la bomba.
A esto se suma otro factor clave: la falta de control en la válvula de control del agua de alimentación, que puede provocar variaciones en el flujo y en la presión media de funcionamiento, incrementando el riesgo operativo.
Además, cuando el sistema no cuenta con un adecuado sistema de recuperación del condensado, se pierde estabilidad térmica y se incrementa la variabilidad en el comportamiento del fluido.
El resultado es un sistema donde múltiples variables interactúan sin control:
Y todo ello sin visibilidad real para el equipo de operación.
Por eso, los fallos en la bomba de alimentación de la caldera no se detectan…
se acumulan hasta provocar el fallo.
Evitar los fallos en la bomba de alimentación de la caldera requiere un cambio de enfoque.
No se trata de intervenir más veces sobre la bomba de agua, sino de entender cómo está operando el sistema en su conjunto.
La primera capacidad necesaria es la monitorización continua del agua de alimentación y de las condiciones de operación del sistema.
Esto implica medir variables críticas como:
La segunda capacidad es la detección temprana del riesgo.
El objetivo es identificar desviaciones antes de que afecten a la protección de la bomba y comprometan el rendimiento del sistema.
La tercera es el análisis de tendencias.
No basta con saber qué está pasando ahora.
Es necesario entender cómo evoluciona el sistema y cómo interactúan sus componentes, incluyendo el sistema de bombeo y los indicadores de agua.
La cuarta es la accesibilidad.
El equipo necesita ver en tiempo real el estado de las bombas de alimentación, interpretar los datos y tomar decisiones.
Y la quinta es la implementación sin impacto en operación.
Cualquier solución debe integrarse sin detener el sistema, especialmente en entornos donde el vapor es crítico.
Para eliminar los fallos en la bomba de alimentación de la caldera, es necesario combinar tecnología, datos y conocimiento del proceso.
La solución de monitorización del riesgo de cavitación de Spirax Sarco está diseñada precisamente para aportar esa visibilidad.
El sistema incorpora sensores de temperatura no invasivos que permiten monitorizar el comportamiento del agua de alimentación sin necesidad de detener la operación
Estos sensores se instalan directamente sobre el sistema, permitiendo analizar el estado del módulo de bomba y detectar condiciones que pueden afectar a las bombas de alimentación.
La información se transmite a través de una red LoRaWAN independiente, garantizando conectividad y estabilidad en entornos industriales.
Los datos se integran en una plataforma digital accesible en todo momento, donde el equipo puede visualizar tendencias, analizar desviaciones y entender el comportamiento del sistema.
Cuando se detectan condiciones que pueden derivar en cavitación, el sistema genera alertas automáticas, permitiendo actuar antes de que se produzcan fallos en bomba de alimentación de la caldera.
Además, la solución incluye informes técnicos y revisiones con especialistas, lo que permite interpretar correctamente la información y optimizar el funcionamiento de las bombas de alimentación de la caldera.
Cuando una planta incorpora estas capacidades, el impacto es directo.
El primero es la reducción de fallos en bomba de alimentación de la caldera.
No porque desaparezca el riesgo, sino porque se controla antes de que afecte a la operación.
El segundo es la mejora del rendimiento del sistema.
El control del agua de alimentación permite estabilizar el proceso, optimizar el funcionamiento del sistema y mejorar la eficiencia global.
El tercero es la reducción de costes.
Al evitar fallos, se reducen intervenciones, se optimiza el uso de recursos y se alarga la vida de los equipos.
Y el cuarto es la estabilidad operativa.
Las bombas de alimentación dejan de ser un punto crítico imprevisible y pasan a ser un elemento controlado dentro del sistema.
Los fallos en la bomba de alimentación de la caldera no son inevitables.
Son la consecuencia de operar sin visibilidad sobre variables críticas como el agua de alimentación, la presión y el estado del sistema.
Durante años, muchas plantas han asumido estos fallos como parte del día a día.
Hoy, eso ha cambiado.
Porque ahora es posible entender cómo se comportan las bombas de alimentación, anticipar desviaciones y actuar antes de que el fallo ocurra.
Y en un entorno industrial donde cada parada cuenta, la diferencia entre reaccionar y anticiparse no es técnica.
Es estratégica.
La pregunta ya no es si tu bomba va a fallar.
La pregunta es si vas a verlo antes de que ocurra.
Spirax Sarco es el proveedor líder en soluciones totales de sistemas de vapor para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentación y bebidas, farmacéutica y salud.
Detecta fugas en válvulas de seguridad en tiempo real y reduce pérdidas energéticas. Mejora la seguridad, eficiencia y mantenimiento del sistema de vapor
La prioridad en el sector de Alimentación y Bebidas
Proporcionar conocimiento de los conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.