Las instalaciones industriales se ven obligadas a reducir el consumo energético, disminuir las emisiones y mejorar la fiabilidad de los sistemas. Muchos ya han abordado las ineficiencias más evidentes: han renovado las calderas, han optimizado los sistemas de control, han invertido en la recuperación de calor o han implantado sistemas de monitorización digital. Sin embargo, sigue generándose una cantidad sorprendente de residuos.  

Porque algunas de las mayores pérdidas de energía son, sencillamente, invisibles.  

Si recorres cualquier instalación de vapor, probablemente encontrarás válvulas, filtros, bridas, intercambiadores de calor o unidades de control sin aislar. Por separado, parecen inofensivos. ¿Pero desde el punto de vista termodinámico? Son puntos calientes: desprenden calor silenciosamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pérdidas tan importantes que pueden suponer el mayor desperdicio de energía evitable en una red de vapor.  

El reto: 

No se ve cómo se va el calor.  
Pero tu factura de la luz sí que puede. 

Energy cost increases

Pérdidas de calor en los sistemas de vapor ocultos: el problema invisible de la eficiencia energética 

Los sistemas de vapor desempeñan un papel fundamental en los procesos industriales, pero se puede perder energía valiosa a través de las grietas en el aislamiento y otros componentes expuestos. Cuando el calor se escapa al entorno, puede que se necesite más energía para mantener el rendimiento del sistema. Esto puede traducirse en unos costes operativos más elevados y un aumento de las emisiones de CO₂, sin que ello suponga ningún beneficio productivo.  

Los componentes de vapor sin aislamiento pueden alcanzar temperaturas superficiales superiores a 150 °C. Incluso las superficies pequeñas irradian grandes cantidades de calor. A menudo se subestima el coste, pero la ecuación es sencilla: mayor superficie × altas temperaturas = pérdidas de calor continuas y masivas.  

Sin embargo, dado que estas pérdidas no siempre son visibles, pueden quedar relegadas entre las prioridades de mantenimiento, los planes de eficiencia energética y los proyectos de descarbonización.  

Y ahí es precisamente donde un estudio de pérdidas térmicas puede resultar de ayuda.  

Más que una imagen térmica: convertir la pérdida de calor en medidas concretas  

Una cámara térmica puede mostrar las diferencias de temperatura en un sistema de vapor, pero una imagen por sí sola no explica la magnitud, la causa ni la importancia de la pérdida de calor.  

Un estudio de pérdidas térmicas aporta los conocimientos especializados necesarios para interpretar esas imágenes en su contexto. Combina la termografía, las observaciones in situ y los conocimientos especializados sobre sistemas de vapor para identificar posibles pérdidas, evaluar dónde son más importantes y priorizar las mejoras prácticas.  

El resultado es mucho más que una recopilación de imágenes coloridas. Es una prueba clara de dónde puede ser necesario prestar atención y una base más sólida para decidir qué pasos dar a continuación.  

Heat loss survey graphic 3

Una solución de bajo‑coste con gran repercusión  

Y ahora, las buenas noticias.  
La solución no consiste en un proyecto de gran envergadura, un nuevo sistema ni una actualización que requiera una gran inversión de capital.  

Es aislamiento.  

Las camisas aislantes extraíbles de alta calidad, diseñadas para componentes de vapor, pueden reducir la pérdida de calor hasta en un 80-90 %, lo que ayuda a mantener la temperatura, limitar la formación de condensado y reducir las condiciones que pueden contribuir a la aparición de golpes de ariete.  

La mayoría de los proyectos:  

  • La amortización puede alcanzarse en menos de 12 meses   
  • mejorar la fiabilidad mediante la estabilización de las temperaturas del sistema  
  • reducir de inmediato las emisiones de CO₂ de la planta 

En una época en la que las instalaciones industriales buscan «resultados inmediatos» con un impacto medioambiental real, este es uno de los casos más claros de retorno de la inversión que existen. 

Ventajas de los estudios de pérdidas térmicas para la eficiencia energética industrial 

Las industrias con un alto consumo energético están prestando cada vez más atención a las emisiones de alcance 1 y 2. Los directivos y los responsables de sostenibilidad buscan iniciativas que sean:  

  • fácil de empezar  
  • de bajo riesgo  
  • comprobado  
  • Cuantifica  
  • rápido de implementar 

Y en un estudio de pérdidas térmicas in situ proporciona estos datos.  

Combinando:  

✔ datos de la cámara térmica  
✔ una evaluación estandarizada realizada por expertos  
✔ Cálculos del ROI en el idioma local  
✔ una lista de acciones priorizadas  

…de este modo, las empresas pueden pasar rápidamente de una exploración por imagen → a la obtención de información → al ahorro.  

Proporciona a los equipos de sostenibilidad los datos que necesitan y a los equipos de mantenimiento un plan práctico que pueden poner en marcha de inmediato. 

Cómo contribuyen los estudios de pérdidas térmicas a la optimización de los sistemas de vapor  

En función de su aplicación y de las condiciones de funcionamiento, los sistemas de vapor pueden funcionar a temperaturas elevadas. Cuando los componentes no están aislados o lo están de forma deficiente, la pérdida de calor puede prolongarse durante todo el funcionamiento. El aislamiento suele ser una medida de mantenimiento práctica, por lo que los estudios sobre pérdidas de calor constituyen un elemento valioso de los planes más amplios de descarbonización industrial.  

Por eso, abordar las «pérdidas invisibles» suele ser la forma más rápida de:  

  • liberar presupuesto operativo  
  • reducir las emisiones de la planta  
  • estabilizar las temperaturas de proceso  
  • mejorar la seguridad de los trabajadores  
  • proteger los activos  
  • prolongar la vida útil de los equipos 

La mayoría de los proyectos de eficiencia energética requieren una inversión antes de que se aprecien sus efectos. Sin embargo, un estudio de pérdidas térmicas puede resultar rentable antes de que la inversión parezca considerable.  

Convertir los conocimientos en acciones 

No todas las mejoras en materia de eficiencia energética tienen por qué empezar con un proyecto de gran envergadura. Un estudio de pérdidas térmicas permite identificar oportunidades que se han pasado por alto en todo el sistema de vapor, desde un componente sin aislar detectado mediante termografía hasta zonas en las que un aislamiento específico podría reducir las pérdidas de energía evitables. Al cuantificar y priorizar estos resultados, la encuesta proporciona a los equipos de ingeniería y energía datos más claros para decidir por dónde empezar a actuar.  

Hacer visible lo invisible es el primer paso. Es al ponerlo en práctica cuando surge el verdadero valor.  

  • Un estudio de pérdidas térmicas evalúa un sistema de vapor para identificar por dónde se escapa la valiosa energía térmica. Combina imágenes térmicas con el análisis de expertos para ofrecer pruebas claras y un plan de actuación con prioridades establecidas. 

  • La termografía muestra las temperaturas superficiales en forma de imagen codificada por colores, lo que permite detectar fácilmente puntos calientes que, de otro modo, serían invisibles. Esto ayuda a localizar por dónde se escapa el calor de los componentes expuestos o mal aislados. 

  • El ahorro depende del componente, de su temperatura de funcionamiento y del estado del aislamiento existente. Un estudio de pérdidas térmicas permite cuantificar el ahorro potencial para cada zona identificada, lo que ayuda a los equipos a priorizar las mejoras más rentables. 

  • Las válvulas, los filtros, las bridas, los intercambiadores de calor y las unidades de control sin aislamiento o con un aislamiento deficiente pueden provocar una pérdida significativa de calor. Los componentes con temperaturas superficiales elevadas y áreas expuestas más amplias suelen ofrecer las mejores oportunidades. 

Acaba con las pérdidas de vapor que no puedes ver y descubre el ahorro que ni siquiera sabías que tenías. 

Si buscas una forma práctica de reducir las pérdidas de calor en tu sistema de vapor, solicita un estudio de pérdidas de calor a Spirax Sarco y descubre hoy mismo dónde podría ahorrar energía tu instalación. 

Reserva hoy mismo 
Heat loss campaign masthead 3