La mise en œuvre d'un plan de gestion efficace des purgeurs ne doit pas être compliquée. La réduction des émissions de carbone, l'augmentation de la production et les économies d'énergie et de coûts sont autant d'avantages que vous pouvez obtenir grâce à une gestion appropriée.
Mais pourquoi la gestion efficace des purgeurs est-elle si importante ? Des purgeurs fonctionnant correctement permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur, ce qui signifie que l'efficacité du processus peut être optimisée, que l'équipement est protégé et que le condensat peut être réutilisé. Tous ces facteurs contribuent à la réalisation de vos objectifs globaux en matière de sécurité et de développement durable.
1. Santé et sécurité
Comme tous les services publics de votre usine, tels que l'eau chaude ou l'électricité, un système de vapeur doit être géré correctement pour garantir un fonctionnement en toute sécurité. Des purgeurs correctement sélectionnés et fonctionnant correctement garantissent que le condensat est efficacement éliminé du système. Cela permet d'éliminer les situations potentiellement dangereuses, telles que les coups de bélier et l'endommagement des composants.
2. Productivité et amélioration des processus
Des purgeurs fonctionnant correctement garantissent que le transfert de chaleur s'effectue là où il est nécessaire afin que les processus fonctionnent efficacement. La présence de condensat dans l'alimentation en vapeur peut affecter le fonctionnement des applications et causer des problèmes tels que des temps de démarrage lents et un mauvais transfert de chaleur. En éliminant le condensat du système, la vapeur peut remplir sa mission au sein du processus de manière efficace et performante.
3. Économies d'énergie durables et réduction des émissions de carbone
Le condensat contient généralement environ 25 % de l'énergie utilisable de la vapeur à partir de laquelle il a été généré. Le retour de ce condensat dans le réservoir d'alimentation de la chaudière peut permettre d'économiser des milliers d'euros par an rien qu'en énergie et de réduire le besoin d'eau d'appoint fraîche, tout en minimisant le besoin de produits chimiques pour traiter l'eau d'appoint. Le condensat retiré du système de vapeur et renvoyé dans le réservoir d'alimentation réduit également le besoin de purge de la chaudière, qui est utilisée pour contrôler la concentration de solides dissous dans la chaudière. Cela réduit donc la perte d'énergie de la chaudière pendant la purge, contribuant ainsi à vos objectifs globaux en matière de développement durable.
4. Réduction des coûts
En éliminant le condensat indésirable du système, on réduit le risque de dommages causés par des phénomènes tels que les coups de bélier et la corrosion. Les purgeurs éliminent le condensat dès sa formation, maintiennent une vapeur de meilleure qualité dans le système et protègent les tuyauteries et les équipements contre l'érosion, la corrosion et les coups de bélier.
Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Prenons l'exemple d'une raffinerie de pétrole sur laquelle nous avons travaillé. Voici l'histoire de cette raffinerie.
Quelle a été notre action sur place ?
Le plan d'action commun que nous avons choisi consistait à remplacer les purgeurs défectueux afin d'optimiser l'installation
Certaines causes courantes peuvent avoir une incidence négative sur les performances de votre système à vapeur :
Si vous êtes préoccupé par l'une de ces causes courantes et que vous avez besoin de conseils d'experts, réservez dès aujourd'hui une étude sur les purgeurs. Choisissez Spirax Sarco pour vous aider à améliorer la sécurité, l'efficacité et la réduction des émissions de CO2 dans votre installation vapeur.
Au cours de ce webinaire, vous apprendrez tout sur les purgeurs : le bon fonctionnement, les purgeurs bloqués ou qui fuient, l'impact sur la sécurité, la consommation d'énergie et la maintenance. Enfin, nous vous donnerons plus d'informations sur les différentes méthodologies et sur l'importance de contrôles fréquents.Gert Van Geyte Je m'inscris
6 juin 2024
Au cours de ce webinaire, vous apprendrez tout sur les purgeurs : le bon fonctionnement, les purgeurs bloqués ou qui fuient, l'impact sur la sécurité, la consommation d'énergie et la maintenance. Enfin, nous vous donnerons plus d'informations sur les différentes méthodologies et sur l'importance de contrôles fréquents.
Je m'inscrisVotre installation vapeur nécessite-t-il une analyse de risque ? Notre Check-up Purgeurs vous pouvez déterminer l'état actuel et le risque de vos purgeurs vapeur comme élevé, moyen ou faible. Le test est composé de 10 questions et ne prend que quelques minutes, mais il vous fournit ensuite des informations précieuses. Après avoir rempli le questionnaire, vous recevrez un e-mail contenant le résultat et des conseils.
Effectuer le check-upDes purgeurs de condensat en bon fonctionnement et correctement sélectionnés permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur
Que vous souhaitiez surveiller le fonctionnement de vos purgeurs ou travailler avec nous pour garantir le bon déroulement de vos processus, notre programme de gestion des purgeurs peut être adapté à vos besoins et vous offrir une solution complète.
Pour qu'un réseau vapeur fonctionnement de façon sûre et à son maximum de son efficacité, il est essentiel que les condensats soient évacuées de toutes les lignes vapeur Ce qui signifie : s’assurer que les purgeurs fonctionnent efficacement, une tâche accomplie grâce à un plan de maintenance régulière.
Il est essentiel d'évacuer les condensats, l'air et autres incondensables des circuits de vapeur sans perte d'énergie. La gamme de purgeurs de condensat Spirax Sarco s'avère être le meilleur choix pour toutes les applications. Un système de détection de fuites complète la gamme.