Dans tout système vapeur, il existe un composant dont l’importance ne peut être surestimée. Qu’il s’agisse d’une simple boucle vapeur-condensat ou d’une installation complexe, le rôle du purgeur est crucial : évacuer le condensat et les incondensables tout en empêchant une fuite de vapeur vive.


Bien sûr, nous parlons du purgeur vapeur. Fort de plus de 200 ans d’histoire, son impact sur tout système vapeur est considérable. Aujourd’hui, son rôle est plus vital que jamais, car il est essentiel pour maintenir l’efficacité thermique des procédés et sa durabilité.

 

L’approche traditionnelle de la maintenance des purgeurs vapeur

Toute personne responsable d’un système vapeur connaît l’importance des performances des purgeurs. Un purgeur défaillant peut entraîner des problèmes majeurs, tels qu’un arrêt imprévu de la production et une forte hausse des coûts énergétiques.

Pour les organisations axées sur la durabilité et la rentabilité, des audits réguliers des purgeurs sont considérés comme une bonne pratique. La fréquence des audits dépend du système vapeur en place.

Par exemple, le Département américain de l’Énergie recommande les intervalles suivants en fonction de la pression de fonctionnement :

  • Haute pression (10 bar eff. et plus) : hebdomadaire à mensuel
  • Pression moyenne (2 à 10 bar eff.) : mensuel à trimestriel
  • Basse pression (moins de 2 bar eff.) : annuel

Ces intervalles sont des recommandations, non des normes obligatoires.


Le Département américain de l’Énergie a indiqué : « Dans les systèmes vapeur qui n’ont pas été entretenus pendant 3 à 5 ans, entre 15 % et 30 % des purgeurs installés peuvent être défaillants… » ¹
Département Américain de l’énergie

Bien que les statistiques sur les défaillances des purgeurs varient, une chose est claire : les purgeurs finiront par avoir une défaillance, soit en restant ouverts, soit en restant fermés. Les estimations suggèrent qu’un purgeur de qualité moyenne ne dure pas plus de quatre à cinq ans, contre le double pour des options de meilleure qualité, comme celles proposées par Spirax Sarco.

L’avenir de la maintenance des purgeurs : surveillance à distance

La possibilité de surveiller les purgeurs vapeur à distance en temps réel ou presque existe depuis un certain temps. Les premières solutions reposaient sur un système basique « feu tricolore », où le vert indiquait un fonctionnement correct et le rouge signalait un problème.

Même avec des appareils portatifs de surveillance, il existe une marge d’erreur. Une mesure instantanée, parfois de seulement 15 secondes, peut être influencée par le bruit des équipements environnants, entraînant des lectures inexactes.

Bien que la surveillance manuelle conserve son utilité, la solution digitale sans fil de Spirax Sarco représente une avancée en matière de fiabilité. Notre solution fournit des informations précises en temps réel sur les performances des purgeurs, éliminant les approximations des contrôles périodiques.

La plateforme de surveillance sans fil Spirax Sarco capture de manière sécurisée des données précises et fournit des informations exploitables pour protéger les équipements coûteux, éviter les perturbations, maîtriser les coûts et améliorer la durabilité.

 

Connectez votre système vapeur dès aujourd’hui

Les purgeurs resteront un élément clé de tout système vapeur, mais nous pouvons faire évoluer leur gestion. En adoptant des solutions intelligentes comme la surveillance digitale sans fil, vous garantissez que vos purgeurs connectés fonctionnent à leur efficacité maximale et évitez les limites de la surveillance manuelle.

Optimisez votre production, distribution et utilisation de vapeur avec Spirax Sarco.


Améliorez la fiabilité, réduisez les coûts et renforcez la durabilité avec la surveillance digitale sans fil des purgeurs Spirax Sarco

La gestion de vos purgeurs ne doit pas être une contrainte. Collaborez avec Spirax Sarco dès aujourd’hui et découvrez comment nos solutions digitales de surveillance sans fil peuvent bénéficier à vos utilisations.

Note:

¹: U.S. Department of Energy: Inspect and Repair Steam Traps