L’humidification à vapeur : essentielle pour la qualité, le confort et la sécurité

Une humidité de l’air maîtrisée est essentielle dans de nombreuses applications industrielles et tertiaires. Qu’il s’agisse de la production pharmaceutique, de l’industrie agroalimentaire, des salles blanches, des établissements de santé ou d’autres environnements critiques, un taux d’humidité trop faible peut avoir un impact négatif sur les procédés industriels, la qualité des produits, les équipements et le bien-être des personnes.

L’humidification à vapeur constitue la solution idéale pour garantir un climat intérieur fiable, stable et optimal.

Pourquoi l’humidité de l’air est-elle si importante ?

Un environnement intérieur de qualité repose sur trois facteurs essentiels : un renouvellement d’air suffisant, un contrôle précis de la température et une humidité relative adaptée. Lorsque cette dernière devient trop faible, de nombreux problèmes peuvent apparaître.

Un air trop sec peut provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, de la fatigue, une peau sèche ainsi qu’un affaiblissement des défenses naturelles. De plus, les virus et autres agents pathogènes restent actifs plus longtemps et certaines particules demeurent davantage en suspension dans l’air, augmentant ainsi le risque d’infections aéroportées.

Les processus industriels sont également affectés par un environnement trop sec. Citons notamment les décharges électrostatiques, la dégradation de la qualité des produits, l’augmentation de la formation de poussières et les perturbations de processus de production sensibles.

Des études scientifiques démontrent qu’un taux d’humidité relative compris entre 40 et 60 % constitue la plage optimale tant pour le confort humain que pour limiter la survie de nombreux virus, bactéries et autres contaminants présents dans l’air.

Pourquoi choisir l’humidification à vapeur ?

L’humidification à vapeur est considérée comme la forme la plus hygiénique d’humidification de l’air pour les applications critiques. L’eau est chauffée à au moins 100 °C, produisant une vapeur stérile exempte de bactéries et d’agents pathogènes.

Les principaux avantages de l’humidification à vapeur sont :

L’humidification à vapeur est aujourd’hui largement utilisée dans les secteurs où la qualité, la sécurité des processus et la fiabilité sont des exigences majeures.

Case study UZ Brussels

 

L’importance de l’humidification dans les hôpitaux

Dans les hôpitaux, l’humidité de l’air revêt une importance encore plus grande. Au-delà du confort thermique, une humidification correcte contribue directement au bien-être des patients, à la prévention des infections et au bon fonctionnement des équipements médicaux.

Lorsque nous parlons, toussons ou éternuons, nous émettons continuellement de minuscules gouttelettes pouvant contenir des bactéries ou des virus. Dans un environnement trop sec, ces particules peuvent rester en suspension pendant de longues périodes et se propager plus facilement dans le bâtiment.

Le maintien d’un taux d’humidité dans les limites recommandées permet de réduire la survie et la propagation des agents pathogènes transportés par l’air. Cela contribue à créer un environnement plus sain pour les patients, les visiteurs et le personnel soignant.

Une humidité correctement contrôlée permet également :

  • De réduire les problèmes respiratoires, en particulier chez les patients les plus vulnérables.
  • De prévenir le dessèchement des muqueuses.
  • D’améliorer le confort des patients et du personnel.
  • De contribuer à réduire le risque d’infections nosocomiales.
  • De diminuer l’absentéisme du personnel.
  • D’éviter les décharges électrostatiques susceptibles d’affecter les équipements médicaux sensibles.
Split component image 4 case study

Dans les chambres de patients, les salles d’attente, les blocs opératoires et les services spécialisés, une humidité stable constitue donc un complément essentiel aux systèmes globaux de traitement d’air. En d’autres termes, une technologie invisible aux effets bien visibles.

La valeur ajoutée de Spirax Sarco

Dans la vidéo accompagnant cet article, vous découvrirez une installation hospitalière où la solution d’humidification à vapeur de Spirax Sarco contribue chaque jour à créer un environnement intérieur sûr, confortable et fiable.

Notre valeur ajoutée va toutefois bien au-delà de la fourniture d’un simple humidificateur.

En tant que spécialiste mondial des technologies vapeur, nous disposons d’une expertise approfondie couvrant l’ensemble de la chaîne vapeur : production, distribution, régulation, surveillance et optimisation énergétique. Cette approche nous permet de concevoir des solutions d’humidification répondant aux plus hautes exigences en matière d’hygiène et de fiabilité, tout en réduisant les coûts énergétiques et en maximisant la disponibilité des installations.

Nous ne sommes pas uniquement le partenaire de l’utilisateur final. Spirax Sarco collabore également étroitement avec les bureaux d’études, consultants, ingénieurs HVAC et entreprises d’installation afin d’accompagner les projets dès leur phase de conception. En intégrant très tôt notre expertise spécifique de la vapeur, nous contribuons à faire les bons choix techniques, à limiter les risques et à mettre en œuvre des installations performantes et durables.

Nos clients et partenaires peuvent compter sur :

 

Des conseils et une ingénierie sur mesure.

Des solutions sûres, économes en énergie, pérennes et de haute qualité.

Un support technique local et un service de proximité.

 

Engineer with tool 2