Dans tout réseaux de vapeur, il existe un élément dont on ne saurait trop souligner l'importance. Qu'il s'agisse d'un simple circuit de vapeur et de condensat ou d'une installation complexe, le rôle du purgeur de condensats est essentiel : il permet d'évacuer le condensat et les gaz non condensables tout en empêchant la vapeur de s'échapper.
Bien sûr, nous parlons du purgeur de condensats. Avec plus de 200 ans d'histoire, son influence sur tout réseaux de vapeur est considérable. Aujourd'hui, son rôle est plus essentiel que jamais, car il est indispensable au maintien de l'efficacité et de la durabilité des procédés thermiques.
Toute personne en charge d'un réseau de vapeur connaît l'importance du bon fonctionnement des purgeurs de condensats. Un purgeur de condensats défectueux peut entraîner des problèmes graves, tels que des arrêts de production imprévus et une augmentation des coûts énergétiques.
Pour les entreprises qui accordent de l'importance à la durabilité et à la rentabilité, il est recommandé de procéder régulièrement à des contrôles des purgeurs de condensats. La fréquence des contrôles ou des audits dépend du réseau de vapeur en place.
Par exemple, le ministère américain de l'Énergie recommande les intervalles suivants en fonction de la pression de service :
Il s'agit d'intervalles recommandés, et non de normes obligatoires.
Le ministère américain de l'Énergie a fait remarquer que : « Sur les installations vapeur qui n'ont pas fait l'objet d'un entretien depuis 3 à 5 ans, entre 15 % et 30 % des purgeurs de condensats installés peuvent être défectueux... » « ¹Ministère américain de l'Énergie
Même si les statistiques sur les défaillances des purgeurs de condensats varient, une chose est sûre : les purgeurs de condensats finissent par tomber en panne, que ce soit parce qu’ils restent ouverts ou fermés en permanence. Selon les estimations, un purgeur de qualité moyenne ne durerait que quatre ans, contre le double pour les modèles haut de gamme, tels que ceux proposés par Spirax Sarco.
La possibilité de surveiller à distance les purgeurs en temps quasi réel existe depuis un certain temps déjà. Les premières solutions reposaient sur un système rudimentaire de « feux tricolores », où le vert indiquait un fonctionnement normal et le rouge signalait un problème.
Même avec des appareils portatifs de surveillance des purgeurs de condensats, il existe une marge d'erreur. Une brève mesure, qui ne dure parfois que 15 secondes, peut être faussée par le bruit émis par les équipements environnants, ce qui entraîne des résultats inexacts.
Si la surveillance manuelle a toujours sa place, la solution de surveillance sans fil des purgeurs Spirax Sarco constitue une avancée en matière de fiabilité de la surveillance. Notre solution fournit des informations précises et en temps quasi réel sur les performances des purgeurs, éliminant ainsi les approximations liées aux contrôles périodiques.
La plateforme de surveillance sans fil des purgeurs Spirax Sarco recueille de manière sécurisée des données précises sur les purgeurs et fournit des informations exploitables qui permettent de protéger les équipements coûteux, d'éviter les interruptions de production, de maîtriser les coûts et d'améliorer la durabilité.
Les purgeurs resteront un élément essentiel de tout réseau de vapeur, mais nous pouvons faire évoluer la manière dont nous les gérons. En adoptant des solutions plus intelligentes, telles que la surveillance sans fil des purgeurs, vous pouvez vous assurer que vos purgeurs connectés fonctionnent à leur rendement optimal et éviter les inconvénients liés à la surveillance manuelle.
Optimisez la production, la distribution et l'utilisation de votre vapeur avec Spirax Sarco.
¹ : Ministère américain de l'Énergie : Inspection et réparation des purgeurs de condensats