Afrontémoslo, hay muchas posibilidades de que lo que usted considera que es la mejor práctica en su planta bien puede diferir de otra planta en una industria diferente. Sin embargo, lo que sí tienen en común es la necesidad de garantizar que la eficiencia de su caldera, y de su planta en general, se optimice en todo momento.
Hay innumerables formas de garantizar que su caldera funcione de manera eficiente, desde la inversión en mantenimiento hasta asegurar que su caldera esté acompañada de controles bien combinados. Otro método particularmente infravalorado es la recuperación de condensado, y déjame decirte, hay un arte para hacerlo bien.
Como ya sabrá, el condensado que regresa a la sala de calderas contiene alrededor del 20% de la energía del vapor condensado del que proviene. Con el ahorro adicional en el costo del agua y los efluentes, esto hace que la recuperación de condensados sea obvia para los gerentes de planta de todo el país.
El argumento es simple. Mientras más condensado pueda recuperar, más energía ahorrará, y podrá reducir los costos operativos. Después de todo, usar condensado caliente para calentar el agua de alimentación significa que la caldera tiene menos que hacer para convertir el agua en vapor. De hecho, cada aumento de 6 ° C en la temperatura del agua de alimentación reduce un 1% el consumo de energía de una caldera típica, que es un ahorro para no ser ignorado.
Sin embargo, aunque sabemos que la recuperación de condensado es importante, no es suficiente simplemente para hacerlo como un ejercicio de marcación de caja. Debería aspirar a recuperar la mayor cantidad de condensado posible: el 75-80% ciertamente no es un objetivo irreal.
Una empresa de lavandería comercial bien establecida en Londres, ha impartido una clase magistral de recuperación de condensados gracias a su uso de FREME (Equipo de administración de energía de recuperación de flash). El sistema FREME de la lavandería no solo captura el vapor flash, sino que también puede calentar de manera segura el agua de alimentación de la caldera a más de 100 ° C sin causar cavitación de la bomba. El sistema está tan bien adaptado a la planta que la compañía está haciendo ahorros de energía de cinco dígitos cada año, con estas cifras verificadas por Carbon Trust.
Entonces, ¿por qué no asumir el desafío de recuperación de condensado y poner la teoría en práctica? Recuerde, 80 es el número mágico.
El golpe de ariete en tuberías de vapor, se conoce como el choque hidráulico que se produce en las paredes del conducto cuando el movimiento del líquido es modificado bruscamente y no es solo un problema del sistema;