한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
배관
작게 선정된 배관 구경은 큰 압력 강하와 빠른 유속을 만들어 내는 반면에 크게 선정된 배관 구경은 불필요하며 비싼 비용이 소요됩니다. 이 계산기는 증기와 응축수 배관 구경을 적절하게 선정할 수 있도록 합니다. 증기 배관 구경은 압력 강하와 유속이 주어지면 계산이 가능하며, 3개까지의 스팀 트랩 배출 배관과 응축수의 공통 배관 구경을 선정할 수 있습니다. 응축수 회수 펌프 후단의 응축수 배관도 선정할 수 있습니다.
증기
새로운 배관의 구경 선정 - 주어진 압력 강하와 유속에 따라 새로운 배관 구경의 적절한 선정.
기존 배관의 구경 확인 - 압력 강하와 유속을 이용해서 기존 배관의 용량 확인과 선택한 배관 구경에 대한 최대 증기 유량을 결정.
초기 가동시와 운전시의 열손실 - 주배관에 대해서 예열용 밸브의 적절한 구경과 스팀 트랩의 수량을 결정.
응축수
1개의 스팀 트랩 배출 배관 - 응축수와 재증발 증기의 양에 근거한 1개의 스팀 트랩 배출 배관의 구경 결정.
2개의 스팀 트랩 배출 배관 - 응축수와 재증발 증기의 양에 근거한 2개의 스팀 트랩 배출 배관과 공통 배관의 구경 결정.
3개의 스팀 트랩 배출 배관 - 응축수와 재증발 증기의 양에 근거한 3개의 스팀 트랩 배출 배관과 공통 배관의 구경 결정.
응축수 회수 펌프 후단의 배관 - 응축수 회수 펌프 배출 배관의 구경 선정.
Drain Lines to Traps
증기 사용 설비로부터 스팀 트랩에 이르는 응축수 배출 배관은 적절하게 선정된 스팀 트랩의 입구측 배관 구경 또는 설비의 출구측 배관 구경 중에 큰 구경에 맞추는 것을 추천합니다.
가끔 증기 설비의 출구측 배관 구경과 트랩의 입구측 배관 구경이 상이한 경우가 있으며, 설비의 출구측 배관은 실제보다 작아도 되는 경우도 있습니다. 설비의 응축수 배출 배관이 일반적으로 1m 이내로 짧은 경우에는 문제가 되지 않습니다만 이 길이 보다 길어지면 마찰 손실이 증가하여 배관의 용량이 감소할 수 있습니다. 응축수 배출 배관은 가능한 한 짧아야 하며 일반적으로 최대 10m 이내를 추천합니다.
스팀 트랩핑 관련 설비를 적절하게 선정하고 사이징하는 것은 중요합니다. 이것은 트랩이 최대 부하에서 응축수를 배출시켜야 할뿐 아니라 온도 제어 설비일 경우 정체 부하 조건에서도 응축수를 배출 시킬 수 있어야 한다는 의미입니다. 스팀 트랩핑 설비가 당연히 증기 설비의 응축수 배출 배관과 동일한 구경을 갖을 것이라고 생각해서는 안됩니다.
보다 상세한 내용에 대해서는 응축수 회수 배관의 사이징 에 관한 증기 엔지니어링 기술서를 참조하시기 바랍니다.