한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
사용처
아래에 소개한 사용처는 당사가 제품 및 적용에 관해서 자문할 수 있는 제약산업의 대표적인 예에 불과합니다.
순수의 생산, 저장 및 수송
- 증기는 정제된 물(예; USP)을 생산하는데 직접 사용되지는 않지만 시스템을 일정 온도로 유지시키기 위해서 사용하게 됩니다. 벤트 필터 가열에 증기를 사용할 수 있습니다.
- 사흘에 한번씩 순수 제조장치에는 증기로 가열된62°C의 온수가 공급되며, 주 1회 열교환기는 멸균을 위해 시스템의 나머지 부분을 82°C로 가열합니다.
- APT14 오그덴 자동 펌프트랩은 배출정지조건에서도 응축수를 효과적으로 제거함으로써 열 교환기의 효율을 보장할 수 있습니다.
공정 온수용 맞춤형 열교환기 패키지
스파이렉스사코에서는 공정 및 급탕용 온수 생산을 위해 다양한 증기 열교환기 패키지를 공급합니다. Easiheat™ 순간온수 발생기를 포함한 당사의 표준 제품은 1 800 kW 까지의 부하에 적합합니다. 왼쪽에 소개된 제품은2.0 MW 용량으로써 공정용 온수를 생산하는 맞춤형 패키지 제품 중 하나이며, 최대 10 MW 까지의 패키지 제품도 공급 가능합니다.
여과 증기의 감압
- 청정 증기의 분배나 원심 분리기, 동결 건조기, 멸균기, 오토클레이브, 가습기, 프로세스 베셀의 설비에 감압이 필요할 수 있습니다.
- 스파이렉스사코에서는 이러한 용도를 위해 다양한 직동식 감압 밸브 SRV461, SRV463 (유체 접촉 부분은316L) 및 SRV66 (전체316L)을 공급하고 있으며, 특히 SRV66은 인플레이스 세정(CIP) 기능을 가지고 있습니다.
간접식 가습
공기조화기에서 공급하는 난방용 공기는 제품 생산을 위해 적정한 범위의 가습을 필요로 하며, 대표적인 범위는 상대습도 40%에서 60% 사이입니다.
가습은 직접 또는 간접식(아래 그림)으로 할 수 있으며, 이 경우 청정 증기를 생산하기 위하여 정제된 물을 가열하며, 가열을 위해서는 일반 증기를 사용합니다. 결국 공기는 청정 증기를 이용한 가습이 됩니다.
CIP/SIP 라인
316L 스텐레스강 재질의BT6 압력평형식 스팀트랩은 위생 설비용으로 특별히 설계되었으며, 그림에서 보는 바와 같이 고부하의 응축수 및 CIP/SIP 유체용의 대용량 버전의BT6HC도 공급 가능합니다.
M60은 고순도 및 무균 공정에서 사용되는 청정 설비용 볼 밸브이며 멸균 차단기, CIP/SIP와 일반 공정을 격리하는 용도로 사용됩니다.
공정 베셀의 차단과 배출 시스템
- 그림과 같은 구성은 멸균을 할 동안과 멸균을 차단할 동안에 효과적인 응축수 배출을 가능하게 합니다.
- 특수하게 설계된 스팀트랩은 공정 유체가 흐르는 경우에도 응축수의 배출이 차단되거나 역류하는 것을 막아 줍니다.
자켓 팬과 제품 라인
- 그림에서는 자켓 베셀의 멸균을 위한 증기 시스템의 구성을 보여주고 있습니다. 여러 개의 차단 밸브는 베셀에서 제품이 처리되고 있거나, 제품 라인이 멸균 중이거나, 베셀이 멸균 중이거나 또는 제품이 배출되는 상황에 따라 각각 개폐됩니다.
- 스파이렉스사코 스팀트랩의 일부는 그림에서와 같이 위생 설비에 사용하기 위하여 특수 설계되었으며, 각 트랩 모두 316L 스텐레스강 재질로써 시스템에서의 각 기능을 수행할 수 있는 다양한 요구에 부합되도록 제작되었습니다.
- BT6는 압력평형식 스팀트랩이며, BTM7은 정비성이 좋은 온도조절식 스팀트랩입니다. 한편 BTD52L 써모다이나믹 스팀트랩은 청정 증기 주배관의 응축수 배출용으로 특수하게 제작되었습니다.
- M60은 고순도 및 무균 공정에서 사용되는 청정 설비용 볼 밸브이며 멸균 차단기, CIP/SIP와 일반 공정을 격리하는 용도로 사용됩니다.
오토클레이브 (여과 증기 공급)
- 여기에 소개된 시스템에는 스파이렉스사코의 CSF16 증기 필터, 청정 증기나 여과 증기의 주배관 응축수 배출용 BTD52L 써모다이나믹 스팀트랩, M60 차단 밸브, 316L 스텐레스강 재질의 BT6 압력평형식 트랩, 공정의 응축수 배출용 FTS14 스텐레스강 볼후로트 트랩, 청정 증기용 SRV66 안전밸브가 포함되어 있습니다. 정비성이 좋은BTM7 온도조절식 트랩은 에어 벤트의 용도로 사용되는 것을 볼 수 있습니다.
- 청정 증기 발생기는 오토클레이브 본체에 청정 증기 공급을 위해 사용할 수도 있습니다. 좌측 그림에서 자켓에는 일반 증기를 공급되고 있는 것을 보실 수 있습니다.
고객의 증기 시스템에서 요구 사항이 어떤 것이든
스파이렉스사코에는 귀사의 산업에 관련해서 당사의 능력과 정보를 소개할 수 있는 경험을 가진 엔지니어들이 상시 대기하고 있습니다.
스파이렉스사코 직원의 현장 방문 요청
당사 제품 및 서비스에 대한 문의