컨넥터 부착형 스팀트랩

컨넥터 부착형 스팀 트랩 세트 (플랜지식)

플랜지식 컨넥터 부착형 스팀 트램 세트의 필요 구성품

컨넥터 부착형 스팀 트랩 세트 (플랜지식)
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 차단 밸브 트랩 세트에 공급되는 증기 차단
2 스트레나 이물질로부터 트랩 보호
3 Spiratec 센서 챔버 트랩 상태 점검
4 써모다이나믹 스팀 트랩 응축수를 적절하게 배출
5 압력 평형식 스팀 트랩 응축수를 적절하게 배출
6 버켓트식 스팀 트랩 응축수를 적절하게 배출
7 사이트 글라스 응축수 배출 상태 관찰
8 체크 밸브 역류 방지
9 차단 밸브 응축수 시스템으로부터 트랩 세트 차단
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1, 9 차단 밸브 글로브 타입   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
볼 밸브 타입       M20 M20 볼 밸브
2 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
3* Spiratec 센서 챔버       ST143 ST163 스팀 트랩 성능 모니터링
4 써모다이나믹 스팀 트랩 †         UTD30L 회전식 컨넥터 & 트랩
5 압력 평형식 스팀 트랩         UBP30 회전식 컨넥터 & 트랩
6 버켓트식 스팀 트랩 †         UIB30 회전식 컨넥터 & 트랩
7* 사이트 글라스 †     SG253     사이트 글래스
8 체크 밸브         DCV2, 3 OR 4 체크 밸브

* 아이템 3번과 7번은 보통 같이 설치하지 않음 - 두 아이템의 설치 위치를 보여주기 위해 표시함.
† If item 4, or 6 is used, item 7 should be installed at least 1 metre downstream of the trap.

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원