열 교환기
스팀 트랩을 갖춘 판형 열교환기
후로트 트랩을 사용한 비범람 응축수 시스템으로의 웅축수 배출
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 전기식 컨트롤러 | 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달 |
| 2 | 에어 레귤레이터 | 포지셔너에 적절한 압력의 공기 공급 |
| 3 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 4 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 5 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 6 | 과열방지 밸브 | 과열로부터 설비를 보호 |
| 7 | 감압 밸브 | 시스템 공급 압력 감소 |
| 8 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 9 | 차단 밸브 | 감압 밸브를 무부하 상태로 유지 |
| 10 | E/P 밸브 포지셔너 | 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절 |
| 11 | 공압식 구동기 | 컨트롤 밸브 구동 |
| 12 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 13 | 압력계 | 열교환기 공급 증기 압력 측정 |
| 14 | 차단 밸브 | to isolate the 에어 벤트 & 진공 해소장치 from the steam supply |
| 15 | 진공 해소장치 | 응축수 배출정지조건에서 열교환기로부터 응축수가 배출되도록 돕는다 |
| 16 | 에어 벤트 | 응축수 회수 펌핑 시스템으로부터 자동 에어 벤트 |
| 17 | 판형 열교환기 | 1차측 공급증기에 의해 2차측 유체 가열 |
| 18 | 과열 감지 센서 | 과도한 온도상승을 방지하기위해 2차측 물의 온도 측정 |
| 19 | 과열 차단장치 | 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음 |
| 20 | 컨트롤 밸브 | 열교환기로 공급되는 스팀의 양 조절 |
| 21 | 온도 센서 | 2차측 물의 온도 감지 |
| 22 - 27 inc. | 기수분리기와 스팀 트랩 | |
| 28 - 33 inc. | 열교환기 스팀 트랩 Set | |
| 34 | 압력계 | 감압밸브 설정압력 확인 |
| 35 | 차단 밸브 | 열교환기 2차측 유체 차단 |
| 36 | 차단 밸브 | 열교환기 2차측 리턴 수 차단 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, 13, 32 | 압력계 | 압력계 및 'U' 사이폰관 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 2 | 에어필터/레귤레이터 | 스파이렉스모니어 MPC2 고효율 필터/레귤레이터 에어세트 | 에어필터/레귤레이터 | |||||
| 10 | E/P 밸브 포지셔너 | SP200 전기공압식 포지셔너 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 11 | 공압식 구동기 | PN9000 시리즈 공압식 구동기 | 공압식 구동기 | |||||
| 20 | 컨트롤 밸브 | KE73 | KE43 | KE63 | 컨트롤 밸브 | |||
| 12 | 안전 밸브 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 안전 밸브 | ||
| 1 | 전기식 컨트롤러 | SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 4 | 기수분리기 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 3, 9 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 5, 25, 30 | 스트레나 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 7 | 감압 밸브 | DP27 | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 16 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 15 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 6 | 컨트롤 밸브 | KA33 or KB33 | KA43, KB43 or KC43 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 19 | 과열방지장치 | HL10 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 18 | 컨트롤 시스템 | Type 130 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 21 | 온도 센서 | EL2200 온도 센서 | 컨트롤 밸브 | |||||
| 23, 28 | 디스크 체크밸브 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | ||||
| 14, 22, 26, 27, 31, 33, 34 | 볼 밸브 | M10 or M20 | M10 or M20 | 볼 밸브 | ||||
| 24, 29 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||
| 17 | 판형 열교환기 | 볼 밸브 | ||||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원