한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Tel: +82 (0)2 525 5755
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
열 교환기
응축수 수위 제어 판형 열교환기
일정 압력하에서 응축수 수위 제어 밸브를 사용한 열교환기
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 2 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 과열방지 밸브 | 과열로부터 설비를 보호 |
| 5 | 압력계 | 감압밸브 설정압력 확인 |
| 6 | 감압 밸브 | 시스템 공급 압력 감소 |
| 7 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 8 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 9 | 차단 밸브 | 감압 밸브 세팅 압력 측정 |
| 10 | 진공 해소장치 | 응축수 배출정지조건에서 열교환기로부터 응축수가 배출되도록 돕는다 |
| 11 | 에어 벤트 | 응축수 회수 펌핑 시스템으로부터 자동 에어 벤트 |
| 12 | 차단 밸브 | to isolate the 에어 벤트 & 진공 해소장치 from the steam supply |
| 13 - 18 inc. | 기수분리기와 스팀 트랩 | |
| 19 | 과열 차단장치 | 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음 |
| 20 | 과열 감지 센서 | 과도한 온도상승을 방지하기위해 2차측 물의 온도 측정 |
| 21 | 온도 센서 | 2차측 물의 온도 감지 |
| 22 | 차단 밸브 | 열교환기 2차측 유체 차단 |
| 23 | 전기식 컨트롤러 | 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달 |
| 24 | 공압식 구동기 | 컨트롤 밸브 구동 |
| 25 | E/P 밸브 포지셔너 | 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절 |
| 26 | 발란싱 밸브 | 열교환기 바이패스라인의 유량 조절 |
| 27 | 차단 밸브 | 열교환기 2차측 리턴 수 차단 |
| 28 - 34 inc. | 열교환기 스팀 트랩 Set | |
| 35 | 판형 열교환기 | 2차측 유체 가열 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 7 | 압력계 | 압력계 및 'U' 사이폰관 Pipes | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 24 | 포지셔너 | SP200 전기공압식 포지셔너 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 23 | 공압식 구동기 | PN9000 시리즈 공압식 구동기 | 공압식 구동기 | |||||
| 29 | 컨트롤 밸브 | KE71 | KE71B | 컨트롤 밸브 | ||||
| 8 | 안전 밸브 | SV615 | SV73 | 안전 밸브 | ||||
| 22 | 전기식 컨트롤러 | SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 2 | 기수분리기 | S2 | S1 | S5 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 1, 9 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | A3S | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||||
| 3, 16, 31 | 스트레나 | Fig 12 | Fig 12 | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | ||
| 6 | 감압 밸브 | DP27 | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 11 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 10 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 4 | 컨트롤 밸브 | SB, KA51, KC51 or KB51 | KC31, KA31 or KB31 | 자율식 제어 or 컨트롤 밸브 | ||||
| 18 | 과열방지장치 | HL10 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 19 | 컨트롤 시스템 | Type 130 과열방지장치 | 컨트롤 밸브 | |||||
| 20 | 온도 센서 | EL2200 온도 센서 | 컨트롤 밸브 | |||||
| 14, 28 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 12, 13, 17, 21, 26, 27, 32 | 볼 밸브 (나사식 프렌지식) | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 33 | 판형 열교환기 | 볼 밸브 | ||||||
| 35 | 발란싱 밸브 | BSA1T | BSA2T | BSA3T | BSA6T | 벨로즈 씰 차단 밸브 | ||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원