열 교환기

밸런싱 밸브를 갖춘 판형 열교환기

2차 밸런싱 밸브를 갖춘 열교환기

밸런싱 밸브를 갖춘 판형 열교환기
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 차단 밸브 증기 및 응축수 연결배관으로부터 설비 차단
2 기수분리기 증기의 건도 향상을 위하여
3 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
4 컨트롤 밸브 과열로부터 설비를 보호
5 압력계 감압밸브 세팅 압력 측정
6 감압 밸브 시스템 공급 압력 감소
7 압력계 감압밸브 세팅 압력 측정
8 안전 밸브 감압 밸브 후단의 과압을 방지
9 전기식 컨트롤러 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달
10 공압식 구동기 컨트롤 밸브 구동
11 E/P 밸브 포지셔너 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절
12 진공 해소장치 진공이 발생될 때 응축수가 배출되도록 한다.
13 에어 벤트 응축수 회수 펌핑 시스템으로부터 자동 에어 벤트
14 볼 밸브 다양한 시스템 차단
15 판형 열교환기 1차측 공급증기에 의해 2차측 유체 가열
16 Hi Limit 컨트롤 시스템 과도한 온도 상승시 고온방지 밸브 차단
17 볼 밸브 다양한 시스템 차단
18 고온 차단장치 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음
19 차단 밸브 증기 및 응축수 연결배관으로부터 설비 차단
20 컨트롤 밸브 열교환기로 공급되는 스팀의 양 조절
21 압력계 감압밸브 세팅 압력 측정
22 발란싱 밸브 2차측 발란스 라인의 유량 조절
23 볼 밸브 다양한 시스템 차단
24 볼 밸브 다양한 시스템 차단
25 리프트식 체크 밸브 기수분리기 드레인 라인에서 역류방지
26 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 응축수가 찰 경우 응축수 배출
27 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
28 볼 밸브 다양한 시스템 차단
29 볼 밸브 다양한 시스템 차단
30 리프트식 체크 밸브 기수분리기 드레인 라인에서 역류방지
31 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 응축수가 찰 경우 응축수 배출
32 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
33 볼 밸브 다양한 시스템 차단
34 온도 센서 2차측 출구 물 온도 측정
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
5, 7, 21 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 Pipes 압력 게이지 & 온도 게이지
11 포지셔너 SP200 전기공압식 포지셔너 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
10 공압식 구동기 PN9000 시리즈 공압식 구동기 공압식 구동기
20 컨트롤 밸브     KE71 KE71B   컨트롤 밸브
8 안전 밸브 SV615 SV73       안전 밸브
9 전기식 컨트롤러 SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
2 기수분리기   S2 S1 S5   기수분리기 & 보온 자켓
1, 19 벨로즈 씰 차단 밸브       A3S   벨로즈 씰 차단 밸브
3, 27, 32 스트레나 Fig 12   Fig 12 Fig 14 Fig 16 or 16L 스트레나 & 필터
6 감압 밸브     DP27     감압 밸브 & 1차압 조절 밸브
13 에어 벤트 AV13     AVC32   에어 벤트 & 에어 엘리미네이터
12 진공 해소장치 VB14       VB21 진공 해소 장치
4 컨트롤 밸브 SB, KA51, KC51 or KB51 KC31, KA31 or KB31       자율식 제어 or 컨트롤 밸브
18 과열방지장치 HL10 과열방지장치 자율식 제어
16 컨트롤 시스템 Type 130 과열방지장치 컨트롤 밸브
34 온도 센서 EL2200 온도 센서 컨트롤 밸브
25, 30 리프트식 체크 밸브 LCV1     LCV2   체크 밸브
14, 17, 23, 24, 28, 29, 33 볼 밸브 (나사식 또는 후랜지식)       M10 M10 볼 밸브
26, 31 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩     IFT14     스팀 트랩 성능 모니터링
15 판형 열교환기           볼 밸브
22 발란싱 밸브   BSA1T BSA2T BSA3T BSA6T 벨로즈 씰 차단 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원