열 교환기

분리된 응축수 배관을 갖춘 가압식 응축수 배출 시스템

열교환기에서 범람 응축수 시스템으로 기계식 펌프와 후로트 트랩을 사용한 응축수 배출

분리된 응축수 배관을 갖춘 가압식 응축수 배출 시스템
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 차단 밸브 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브
2 기수분리기 증기의 건도 향상을 위하여
3 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
4 과열방지 밸브 과열로부터 설비를 보호
5 감압 밸브 시스템 공급 압력 감소
6 압력계 감압밸브 세팅 압력 측정
7 에어 레귤레이터 밸브 포지셔너 공급 에어 조절
8 전기식 컨트롤러 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달
9 차단 밸브 감압 밸브 세팅 압력 측정
10 공압식 구동기 컨트롤 밸브 구동
11 E/P 밸브 포지셔너 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절
12 컨트롤 밸브 열교환기 공급 증기 유량 조절
13 안전 밸브 감압 밸브 후단의 과압을 방지
14 압력계 열교환기 공급 증기 압력 측정
15 판형 열교환기 2차측 유체 가열
16 과열 감지 센서 2차측 물의 과열 감지
17 온도 센서 2차측 물의 온도 감지
18 - 23 inc. 기수분리기와 스팀 트랩  
24 과열 차단장치 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음
25 차단 밸브 펌프로 공급되는 증기를 차단
26 스트레나 이물질로부터 펌프와 드레인 트랩 보호
27 - 32 inc. 펌프 공급 증기 스팀 트랩 세트  
33 응축수 회수 펌프 열교환기의 응축수 펌핑
34 체크 밸브 응축수회수 시스템으로의 공기 유입 방지
35 에어 벤트 펌프와 리시버의 공기 제거
36 차단 밸브 응축수 회수 시스템으로부터 펌프를 차단
37 체크 밸브 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함
38 볼 후로트식 스팀 트랩 열교환기의 응축수 배출
39 체크 밸브 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
6, 14, 40 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 Pipes 압력 게이지 & 온도 게이지
7 에어필터/레귤레이터 MPC2 고효율 압축 공기 필터/레귤레이터 에어필터/레귤레이터
11 포지셔너 SP200 전기공압식 포지셔너 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
10 공압식 구동기 PN9000 시리즈 공압식 구동기 공압식 구동기
12 컨트롤 밸브     KE73 KE43 KE63 컨트롤 밸브
13 안전 밸브   SV73 SV607 SV74, SV604 SV606 안전 밸브
8 전기식 컨트롤러 SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
2 기수분리기   S3   S5, S7 S6, S8 기수분리기 & 보온 자켓
1, 9 벨로즈 씰 차단 밸브   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
3, 22, 26, 31 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
5 감압 밸브     DP27     감압 밸브 & 1차압 조절 밸브
35 에어 벤트 AV13     AVC32   에어 벤트 & 에어 엘리미네이터
4 컨트롤 밸브   KA33 or KB33   KA43, KB43 or KC43   컨트롤 밸브
24 과열방지장치 HL10 과열방지장치 자율식 제어
16 컨트롤 시스템 Type 130 과열방지장치 컨트롤 밸브
17 온도 센서 EL2200 온도 센서 컨트롤 밸브
19, 28, 34, 37, 39 디스크 체크밸브         DCV2, 3 or 4 체크 밸브
18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 41 볼 밸브       M10 or M20 M10 or M20 볼 밸브
20, 29, 38 볼 후로트식 스팀 트랩   FT43 FT14 FT44 FT46 볼 후로트 스팀 트랩
15 판형 열교환기           볼 밸브
33 자동 응축수 회수 펌프     MFP14 MFP14S MFP14SS 압력 구동식 응축수 회수 펌프

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원