증기용 압력 제어

전기공압식 압력 제어 스테이션 (플랜지식)

감압 스테이션을 설치하는 정확한 방법과 각 구성품의 역할을 보여주는 도면

전기공압식 압력 제어 스테이션 (플랜지식)
 

구성품의 명칭과 용도

번호   구성품 기능
1 에어 벤트 스타트 업 도중 기수분리기에서 공기를 제거
2 기수분리기 증기의 건도 향상을 위하여
3 차단 밸브 증기 공급 배관으로부터 설비 차단
4 에어 레귤레이터 밸브 포지셔너로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절
5 스트레나 이물질로부터 제거하기 위하여
6 압력계 공급 증기 압력을 감시
7 E/P 밸브 포지셔너 모든 부하 조건에서 밸브가 정확하게 작동하도록 보장
8 공압식 구동기 컨트롤 밸브 구동
9 전기식 컨트롤러 밸브 개도 제어
10 컨트롤 밸브 원하는 압력에서 증기의 유량을 제어
11 안전 밸브 감압 밸브 후단의 과압을 방지
12 압력계 하류측 압력을 감시
13 압력 전송기 전기적인 압력 신호를 컨트롤러로 전송
14 차단 밸브 정비를 위하여 에어 벤트를 차단
15 차단 밸브 무부하 조건에서 감압 밸브를 설정
16 - 20 inc. 기수분리기와 스팀 트랩  
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1 에어 벤트 AV13     AVC32   에어 벤트 & 에어 엘리미네이터
2 기수분리기   S3   S5, S7 S6, S8 기수분리기 & 보온 자켓
3, 14, 15, 16, 20 차단 밸브 벨로즈 씰 차단 밸브   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
볼 밸브       M20 M20 볼 밸브
4 에어 레귤레이터 MPC2 고효율 압축 공기 필터/레귤레이터 에어필터/레귤레이터
5, 17 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
6, 12 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 압력 게이지 & 온도 게이지
7 포지셔너 SP200 스마트 포지셔너 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
9 컨트롤러 SX25, SX75 컨트롤러 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
8 공압식 구동기 PN9000 시리즈 공압식 구동기 공압식 구동기
11 안전 밸브   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 안전 밸브
10 컨트롤 밸브     KE73 KE43 KE63 컨트롤 밸브
13 압력 전송기 EL2600 압력 전송기, U 사이폰 어셈블리 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기
18 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩   IFT53 IFT57 IFT54   스팀 트랩 성능 모니터링
19 체크 밸브         DCV2, 3 or 4 체크 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원