재증발 증기
TDS 제어 시스템에서의 재증발 증기 회수
재증발 증기와 버려지는 블로우다운수에서 에너지 회수
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 전기식 구동기 | 보충수 조절 밸브 구동 |
| 2 | 컨트롤 밸브 | 보충수 유량 조절 |
| 3 | 진공 해소장치 | 탱크 내 급수의 역사이폰 현상 방지 |
| 4 | 벤트 헤드 | 재증발증기를 안전 속도로 배출 |
| 5 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 6 | 전기식 컨트롤러 | 탱크 내 보충수 수위 제어 |
| 7 | 전정용량식 검지기 | 탱크 수위 측정 |
| 8 | 차단 밸브 | 보충수 탱크로부터 펌프를 차단 |
| 9 | Re순환 펌프 | 히터를 통과하는 보충수를 순환시킴 |
| 10 | 스트레나 | 이물질로부터 펌프 보호 |
| 11 | 차단 밸브 | 히터로부터 펌프를 차단 |
| 12 | 차단 밸브 | 보충수 탱크로부터 히터를 차단 |
| 13 | 스트레나 | 이물질로부터 히터 보호 |
| 14 | 압력계 | 후래쉬 베셀의 압력을 감시 |
| 15 | 후래쉬 베셀 | 블로우다운 응축수에서 재증발증기를 분리 |
| 16 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 17 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 후래쉬 베셀의 블로우다운 응축수 드레인 |
| 18 | 드레인 밸브 | 정비를 위한 후래쉬 베셀에 물을 드레인 |
| 19 | 드레인 밸브 | 유지보수를 위해 펌프 순환 구간 드레인 |
| 20 | 판형 열교환기 | 블로우다운 응축수에서 보충되는 보충수 가열 |
| 21 | 온도 센서 | 블로우다운 중 펌프 활성화 |
| 22 | 재증발증기 응축식 탈기 헤드 | 보일러 급수 탱크로 재증발증기를 응축시킴 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기식 구동기 | EL5600 시리즈 구동기 | 전기식 구동기 | |||||
| 2 | 컨트롤 밸브 | KE73 | KE43 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 3 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 4 | 벤트 헤드 | VH타입 벤트 헤드 | 벤트 헤드 | |||||
| 5 | 전기식 컨트롤러 | LC2200 수위 컨트롤러 | 수위 제어 | |||||
| 6 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 7 | 전정용량식 검지기 | LP20 정전용량식 수위 검지기, PA20 신호증폭기 | 수위 제어 | |||||
| 8, 11, 12, 18, 19 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 9 | Re순환 펌프 | RP1 또는 RP2 재순환 펌프 | TDS 블로우다운 제어 (see SB-P404-11) | |||||
| 10, 13, 22 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 스트레나 & 필터 | ||
| 14 | 압력계 | 압력계 및 'U' 사이폰관 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 15 | 후래쉬 베셀 | FV타입 후래쉬 베셀 | TDS 블로우다운 제어 | |||||
| 16 | 안전 밸브 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 안전 밸브 | ||
| 17 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 20 | 열교환기 | M3, M6 시리즈 판형 열교환기 | 열 회수 시스템 | |||||
| 21 | 써모스텟 | Type HTS3 | TDS 블로우다운 제어 (see SB-P404-11) | |||||
| 22 | 재증발증기 응축식 탈기 헤드 | DH 타입 재증발 증기 응축식 탈기 헤드 | 급수 탱크 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원