응축수 회수

스팀 트랩을 갖춘 판형 열교환기

비범람 응축수 시스템으로 후로트 트랩을 사용하여 열교환기 응축수 배출

스팀 트랩을 갖춘 판형 열교환기
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 전기식 컨트롤러 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달
2 에어 레귤레이터 포지셔너에 적절한 압력의 공기 공급
3 차단 밸브 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브
4 기수분리기 증기의 건도 향상을 위하여
5 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
6 과열방지 밸브 과열로부터 설비를 보호
7 감압 밸브 시스템 공급 압력 감소
8 압력계 감압밸브 세팅 압력 측정
9 차단 밸브 감압 밸브를 무부하 상태로 유지
10 E/P 밸브 포지셔너 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절
11 공압식 구동기 컨트롤 밸브 구동
12 안전 밸브 감압 밸브 후단의 과압을 방지
13 압력계 열교환기 공급 증기 압력 측정
14 차단 밸브 증기공급배관으로부터 에어벤트 및 진공해소장치의 차단
15 진공 해소장치 응축수 배출정지조건에서 열교환기로부터 응축수가 배출되도록 돕는다
16 에어 벤트 응축수 회수 펌핑 시스템으로부터 자동 에어 벤트
17 판형 열교환기 1차측 공급증기에 의해 2차측 유체 가열
18 과열 감지 센서 과도한 온도상승을 방지하기위해 2차측 물의 온도 측정
19 과열 차단장치 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음
20 컨트롤 밸브 열교환기로 공급되는 스팀의 양 조절
21 온도 센서 2차측 물의 온도 감지
22 - 27 inc. 기수분리기와 스팀 트랩
28 - 33 inc. 열교환기 스팀 트랩 Set
34 압력계 감압밸브 설정압력 확인
35 차단 밸브 열교환기 2차측 유체 차단
36 차단 밸브 열교환기 2차측 리턴 수 차단
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
8, 13, 32 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 압력 게이지 & 온도 게이지
2 에어필터/레귤레이터 스파이렉스모니어 MPC2 고효율 필터/레귤레이터 에어세트 에어필터/레귤레이터
10 E/P 밸브 포지셔너 SP200 전기공압식 포지셔너 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
11 공압식 구동기 PN9000 시리즈 공압식 구동기 공압식 구동기
20 컨트롤 밸브     KE73 KE43 KE63 컨트롤 밸브
12 안전 밸브   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 안전 밸브
1 전기식 컨트롤러 SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
4 기수분리기   S3   S5, S7 S6, S8 기수분리기 & 보온 자켓
3, 9 벨로즈 씰 차단 밸브   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
5, 25, 30 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
7 감압 밸브     DP27     감압 밸브 & 1차압 조절 밸브
16 에어 벤트 AV13     AVC32   에어 벤트 & 에어 엘리미네이터
15 진공 해소장치 VB14       VB21 진공 해소 장치
6 컨트롤 밸브   KA33 or KB33   KA43, KB43 or KC43   컨트롤 밸브
19 과열방지장치 HL10 과열방지장치 자율식 제어
18 컨트롤 시스템 Type 130 과열방지장치 자율식 제어
21 온도 센서 EL2200 온도 센서 컨트롤 밸브
23, 28 디스크 체크밸브 DCV1       DCV2, 3 or 4 체크 밸브
14, 22, 26, 27, 31, 33, 34 볼 밸브       M10 or M20 M10 or M20 볼 밸브
24, 29 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩   IFT53 IFT57 IFT54   스팀 트랩 성능 모니터링
17 판형 열교환기           볼 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원