응축수 회수

2차 컨트롤 밸브를 갖춘 판형 열교환기

이차 컨트롤 밸브를 갖춘 판형 열교환기

2차 컨트롤 밸브를 갖춘 판형 열교환기
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 차단 밸브 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브
2 기수분리기 증기의 건도 향상을 위하여
3 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
4 과열방지 밸브 과열로부터 설비를 보호
5 압력계 감압밸브 설정압력 확인
6 감압 밸브 시스템 공급 압력 감소
7 압력계 감압밸브 세팅 압력 측정
8 안전 밸브 감압 밸브 후단의 과압을 방지
9 전기식 컨트롤러 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달
10 공압식 구동기 컨트롤 밸브 구동
11 E/P 밸브 포지셔너 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절
12 진공 해소장치 응축수 배출정지조건에서 열교환기로부터 응축수가 배출되도록 돕는다
13 에어 벤트 응축수 회수 펌핑 시스템으로부터 자동 에어 벤트
14 차단 밸브 증기공급배관으로부터 에어벤트 및 진공해소장치의 차단
15 과열 감지 센서 과도한 온도상승을 방지하기위해 2차측 물의 온도 측정
16 공압식 구동기 컨트롤 밸브 구동
17 전기식 컨트롤러 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달
18 온도 센서 2차측 물의 온도 감지
19 차단 밸브 방밸브로부터 2차측 유량 차단
20 3방 밸브 2차측 리턴 유량과 열교환기 통과 유량과의 혼합
21 발란싱 밸브 열교환기 바이패스라인의 유량 조절
22 - 27 inc. 기수분리기와 스팀 트랩  
28 과열 차단장치 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음
29 - 34 inc. 열교환기 스팀 트랩 Set  
35 차단 밸브 열교환기 2차측 리턴 수 차단
36 온도 센서 2차측 출구 물 온도 측정
37 차단 밸브 감압 밸브 세팅 압력 측정
38 컨트롤 밸브 열교환기 공급 증기 유량 조절
39 압력계 열교환기 공급압력 확인
40 E/P 밸브 포지셔너 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절
41 판형 열교환기 2차측 유체 가열
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
5, 7, 37 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 Pipes 압력 게이지 & 온도 게이지
20 컨트롤 밸브 (물)     QL73M QL43M   컨트롤 밸브
11, 38 포지셔너 SP200 전기공압식 포지셔너 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
10, 16 공압식 구동기 PN9000 시리즈 공압식 구동기 공압식 구동기
36 컨트롤 밸브 (증기)     KE71 KE71B   컨트롤 밸브
8 안전 밸브 SV615 SV73       안전 밸브
9, 17 전기식 컨트롤러 SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
2 기수분리기   S2 S1 S5   기수분리기 & 보온 자켓
1, 35 벨로즈 씰 차단 밸브       A3S   벨로즈 씰 차단 밸브
3, 25, 31 스트레나 Fig 12   Fig 12 Fig 14 Fig 16 or 16L 스트레나 & 필터
6 감압 밸브     DP27     감압 밸브 & 1차압 조절 밸브
13 에어 벤트 AV13     AVC32   에어 벤트 & 에어 엘리미네이터
12 진공 해소장치 VB14       VB21 진공 해소 장치
4 컨트롤 밸브 SB, KA51, KC51 or KB51 KC31, KA31 or KB31       자율식 제어 or 컨트롤 밸브
27 과열방지장치 HL10 과열방지장치 자율식 제어
15 컨트롤 시스템 Type 130 과열방지장치 컨트롤 밸브
18, 34 온도 센서 EL2200 온도 센서 컨트롤 밸브
23, 30 리프트식 체크 밸브 LCV1     LCV2   체크 밸브
14, 19, 22, 26, 28, 32, 33 볼 밸브 (나사식 또는 후랜지식)       M10 M10 볼 밸브
24, 30 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩     IFT14     스팀 트랩 성능 모니터링
39 판형 열교환기           볼 밸브
21 발란싱 밸브   BSA1T BSA2T BSA3T BSA6T 벨로즈 씰 차단 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원