응축수 회수
밸런싱 밸브를 갖춘 판형 열교환기
2차 밸런싱 밸브를 갖춘 판형 열교환기
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 및 응축수 연결배관으로부터 설비 차단 |
| 2 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 컨트롤 밸브 | 과열로부터 설비를 보호 |
| 5 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 6 | 감압 밸브 | 시스템 공급 압력 감소 |
| 7 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 8 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 9 | 전기식 컨트롤러 | 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달 |
| 10 | 공압식 구동기 | 컨트롤 밸브 구동 |
| 11 | E/P 밸브 포지셔너 | 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절 |
| 12 | 진공 해소장치 | 진공이 발생될 때 응축수가 배출되도록 한다. |
| 13 | 에어 벤트 | 응축수 회수 펌핑 시스템으로부터 자동 에어 벤트 |
| 14 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 15 | 판형 열교환기 | 1차측 공급증기에 의해 2차측 유체 가열 |
| 16 | Hi Limit 컨트롤 시스템 | 과도한 온도 상승시 고온방지 밸브 차단 |
| 17 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 18 | 고온 차단장치 | 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음 |
| 19 | 차단 밸브 | 증기 및 응축수 연결배관으로부터 설비 차단 |
| 20 | 컨트롤 밸브 | 열교환기로 공급되는 스팀의 양 조절 |
| 21 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 22 | 발란싱 밸브 | 2차측 발란스 라인의 유량 조절 |
| 23 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 24 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 25 | 리프트식 체크 밸브 | 기수분리기 드레인 라인에서 역류방지 |
| 26 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | 응축수가 찰 경우 응축수 배출 |
| 27 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 28 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 29 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 30 | 리프트식 체크 밸브 | 기수분리기 드레인 라인에서 역류방지 |
| 31 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | 응축수가 찰 경우 응축수 배출 |
| 32 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 33 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 34 | 온도 센서 | 2차측 출구 물 온도 측정 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 7, 21 | 압력계 | 압력계 및 'U' 사이폰관 Pipes | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 11 | 포지셔너 | SP200 전기공압식 포지셔너 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 10 | 공압식 구동기 | PN9000 시리즈 공압식 구동기 | 공압식 구동기 | |||||
| 20 | 컨트롤 밸브 | KE71 | KE71B | 컨트롤 밸브 | ||||
| 8 | 안전 밸브 | SV615 | SV73 | 안전 밸브 | ||||
| 9 | 전기식 컨트롤러 | SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 2 | 기수분리기 | S2 | S1 | S5 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 1, 19 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | A3S | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||||
| 3, 27, 32 | 스트레나 | Fig 12 | Fig 12 | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | ||
| 6 | 감압 밸브 | DP27 | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 13 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 12 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 4 | 컨트롤 밸브 | SB, KA51, KC51 or KB51 | KC31, KA31 or KB31 | 자율식 제어 or 컨트롤 밸브 | ||||
| 18 | 과열방지장치 | HL10 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 16 | 컨트롤 시스템 | Type 130 과열방지장치 | 컨트롤 밸브 | |||||
| 34 | 온도 센서 | EL2200 온도 센서 | 컨트롤 밸브 | |||||
| 25, 30 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 14, 17, 23, 24, 28, 29, 33 | 볼 밸브 (나사식 또는 후랜지식) | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 26, 31 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 15 | 판형 열교환기 | 볼 밸브 | ||||||
| 22 | 발란싱 밸브 | BSA1T | BSA2T | BSA3T | BSA6T | 벨로즈 씰 차단 밸브 | ||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원