한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Tel: +82 (0)2 525 5755
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
응축수 회수
가압식 응축수 배출 시스템을 갖춘 판형 열교환기
열회수와 반작용 배출의 판형 열교환기
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 및 응축수 연결배관으로부터 설비 차단 |
| 2 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 3 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 4 | 컨트롤 밸브 | 과열로부터 설비를 보호 |
| 5 | 감압 밸브 | 시스템 공급 압력 감소 |
| 6 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 7 | 에어 레귤레이터 | 포지셔너에 적절한 압력의 공기 공급 |
| 8 | 전기식 컨트롤러 | 컨트롤 밸브 개도율 조절을 위해 전기적 신호 전달 |
| 9 | 차단 밸브 | 증기 및 응축수 연결배관으로부터 설비 차단 |
| 10 | 공압식 구동기 | 컨트롤 밸브 구동 |
| 11 | E/P 밸브 포지셔너 | 모든 부하 조건에서 컨트롤 밸브 개도를 정확하게 조절 |
| 12 | 컨트롤 밸브 | 열교환기로 공급되는 스팀의 양 조절 |
| 13 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 14 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 15 | 판형 열교환기 | 1차측 공급증기에 의해 2차측 유체 가열 |
| 16 | Hi Limit 컨트롤 시스템 | 과도한 온도 상승시 고온방지 밸브 차단 |
| 17 | 온도 센서 | 2차측 출구 물 온도 측정 |
| 18 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 19 | 디스크 체크밸브 | 유체 역류방지 |
| 20 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | 응축수가 찰 경우 응축수 배출 |
| 21 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 22 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 23 | 고온 차단장치 | 과열 발생 시 과열 방지 밸브를 닫음 |
| 24 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 25 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 26 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 27 | 디스크 체크밸브 | 유체 역류방지 |
| 28 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | 응축수가 찰 경우 응축수 배출 |
| 29 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | 응축수가 찰 경우 응축수 배출 |
| 30 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 31 | 자동 응축수 회수 펌프 | 응축수 배출정지조건에서 응축수 배출 |
| 32 | 디스크 체크밸브 | 유체 역류방지 |
| 33 | 에어 벤트 | 응축수 회수 펌핑 시스템으로부터 자동 에어 벤트 |
| 34 | 차단 밸브 | 설비 차단 |
| 35 | 디스크 체크밸브 | 유체 역류방지 |
| 36 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | 응축수가 찰 경우 응축수 배출 |
| 37 | 디스크 체크밸브 | 유체 역류방지 |
| 38 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
| 39 | 압력계 | 감압밸브 세팅 압력 측정 |
| 40 | 볼 밸브 | 다양한 시스템 차단 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 14, 39 | 압력계 | U 또는 링사이폰 관이 부착된 압력계 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 7 | 에어필터/레귤레이터 | 스파이렉스모니어 MPC2 고효율 필터/레귤레이터 에어세트 | 에어필터/레귤레이터 | |||||
| 11 | 포지셔너 | SP200 전기공압식 포지셔너 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 10 | 공압식 구동기 | PN9000 시리즈 공압식 구동기 | 공압식 구동기 | |||||
| 12 | 컨트롤 밸브 | KE73 | KE43 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 13 | 안전 밸브 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 안전 밸브 | ||
| 8 | 전기식 컨트롤러 | SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 2 | 기수분리기 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 1, 9, 34 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 3, 21, 25 | 스트레나 (플랜지식) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 5 | 감압 밸브 | DP27 | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 4 | 컨트롤 밸브 | KA33 or KB33 | KA43, KB43 or KC43 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 23 | 과열방지장치 | HL10 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 16 | 컨트롤 시스템 | Type 130 과열방지장치 | 컨트롤 밸브 | |||||
| 19 | 과열방지장치 | HL10 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 18 | 컨트롤 시스템 | Type 130 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 17 | 온도 센서 | EL2200 온도 센서 | 컨트롤 밸브 | |||||
| 18, 22, 24, 26, 30, 38, 40 | 볼 밸브 | M10 or M20 | M10 or M20 | 볼 밸브 | ||||
| 20, 28, 29, 36 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||
| 19, 27, 32, 35, 37 | 디스크 체크밸브 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | |||||
| 33 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 31 | 자동 응축수 회수 펌프 | MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 | 압력 구동식 응축수 회수 펌프 | |||||
| 15 | 판형 열교환기 | 볼 밸브 | ||||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원