한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Tel: +82 (0)2 525 5755
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
응축수 회수
진공 시스템에서 상승 회수 배관으로의 응축수 배출
기계식 펌프와 압축 공기로 진공 시스템 응축수 배출
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 에어필터 | 펌프 공급 압축 공기의 청결 유지 |
| 2 | 스트레나 | 에어 필터 전단에서 1차 필터 역할 |
| 3 | 차단 밸브 | 진공시스템으로부터 펌프 차단 |
| 4 | 차단 밸브 | 펌프에 공급되는 공기 차단 |
| 5 | 차단 밸브 | 진공시스템으로부터 펌프 차단 |
| 6 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 7 | 응축수 회수 펌프 | 진공 시스템의 응축수 드레인 |
| 8 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 9 | 차단 밸브 | 펌프에 공급되는 공기 차단 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에어필터 | IF2 에어필터 | 필터 | |||||
| 2 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | ||
| 3, 4, 5, 9 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 6, 8 | 디스크 체크밸브 | DCV1 | DCV2, 3, 4, 5, 6 or 9 | 체크 밸브 | ||||
| 7 | 자동 응축수 회수 펌프 | MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 | 압력 구동식 응축수 회수 펌프 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원