Spirax Sarco Italia
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Tubazioni
I tubi sottodimensionati danno origine ad elevate perdite di carico e ad alte velocità, mentre i tubi sovradimensionati sono inutili e costosi. Questo programma di calcolo consente di dimensionare correttamente i tubi del vapore e della condensa. Si possono dimensionare i tubi del vapore in base ai valori di caduta di pressione e velocità e fino a tre linee di scarico da scaricatori di condensa con le linee comuni associate. Possono essere dimensionate anche le linee di scarico delle pompe di rilancio condensa.
Vapore
Dimensionamento di nuove tubazioni - Programma di calcolo per progettare correttamente i nuovi tubi del vapore in base ai valori di caduta di pressione e velocità.
Controllo dei tubi esistenti - Programma per controllare la capacità delle tubazioni esistenti con i metodi della caduta di pressione e della velocità e per determinare la massima portata di vapore per il tubo scelto.
Perdite di avviamento & esercizio - Per qualunque linea vapore principale, è possibile determinare la dimensione appropriata della valvola di preriscaldamento e il numero di scaricatori di condensa, in linea con le buone pratiche di ingegneria.
Condensa
Una linea di scarico - Programma per dimensionare la linea di scarico di uno scaricatore di condensa in base alla portata della condensa e del rievaporato.
Due linee di scarico - Programma per dimensionare le linee di scarico di due scaricatori di condensa, oltre alle linee comuni associate, in base alla portata della condensa e del rievaporato.
Tre linee di scarico - Programma per dimensionare le linee di scarico di tre scaricatori di condensa, oltre alle linee comuni associate, in base al flusso della condensa e del rievaporato.
Linee di ritorno con pompa - Programma per dimensionare la linea di scarico di una pompa, per la condensa verso il sistema di ritorno della condensa a valle.
Dalle linee di drenaggio agli scaricatori
È consigliabile che la linea di drenaggio della condensa tra l'apparecchio a vapore e lo scaricatore di condensa sia dimensionata in base alla connessione più grande tra quello di entrata dello scaricatore e quello di uscita dell'apparecchio.
Succede spesso che la connessione dell'apparecchio e quella di entrata dello scaricatore siano di misure differenti. È anche possibile che la connessione di uscita dell'apparecchio sia più piccola di quanto dovrebbe essere. Quando la linea di drenaggio è corta, normalmente meno di 1 metro, ciò non rappresenta un problema ma, con linee di drenaggio più lunghe, le perdite per attrito saranno maggiori e possono ridurre la capacità del tubo. Si raccomanda, quindi, di mantenere le linee di drenaggio quanto più corte possibile, possibilmente entro i 10 metri.
È importante selezionare e dimensionare correttamente lo scaricatore di condensa; ciò significa che, non solo deve lasciar passare tutta la condensa a pieno carico ma anche in condizioni di interruzione di flusso, se l'apparecchio è dotato di controllo di temperatura. Non dovrebbe mai essere dato per scontato che lo scaricatore di condensa abbia la connessione di entrata di dimensione uguale a quella di uscita dell'apparecchio.
Per ulteriori dettagli sulle linee di drenaggio, far riferimento al nostro Corso di Ingegneria del Vapore Dimensionamento delle linee di ritorno della condensa.