Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Cañerías
Las cañerías subdimensionadas crean grandes caídas de presión y altas velocidades, mientras que las cañerías sobredimensionadas son innecesarias y costosas. Este programa de cálculo, permite dimensionar correctamente las cañerías de vapor y de condensado, considerando la caída de presión o bien la velocidad, pudiendo dimensionar hasta tres líneas de descarga de trampas de vapor, así como las líneas comunes asociadas. También permite dimensionar líneas de descarga de bombas de condensado mecánicas y eléctricas.
Vapor
Dimensionados de cañerías nuevas - Para diseñar correctamente las nuevas cañerías de vapor según métodos de caída de presión y velocidad.
Comprobación de cañerías existentes - Se puede comprobar la capacidad de las cañerías existentes usando métodos de caída de presión y velocidad, y puede determinarse el máximo caudal de vapor para el tamaño de cañería seleccionada.
Puesta en marcha y pérdidas en funcionamiento - Para cualquier línea principal de vapor, determinar el tamaño apropiado de la válvula de precalentamiento y número de trampas para vapor.
Condensado
Una sola línea de descarga - Para dimensionar una línea de descarga de un purgador de vapor según el caudal de condensado y revaporizado.
Dos líneas de descarga - Para dimensionar las líneas de descarga de dos purgadores de vapor y la línea común asociada según el caudal de condensado y revaporizado.
Tres líneas de descarga - Para dimensionar las líneas de descarga de tres purgadores de vapor y la línea común asociada según el caudal de condensado y revaporizado.
Líneas de retorno con bomba - Para dimensionar la línea de descarga de una bomba de condensado mecánica o eléctrica a la línea de retorno de condensado aguas abajo.
Líneas de drenaje a las trampas para vapor
Se recomienda que la línea de drenaje de condensado que va desde un equipo que usa vapor hasta la trampa para vapor, se dimensione según la conexión de entrada de una trampa correctamente dimensionada o según la conexión de salida del equipo, la que sea mayor.
Puede suceder que la conexión del equipo y la conexión de entrada de la trampa sean de diferentes tamaños, o bien puede ocurrir que la conexión de salida del equipo sea menor a la que debería ser. Cuando la línea de drenaje es corta (de menos de 1 metro), no hay problema, pero con las líneas de drenaje son mas largas, las pérdidas por fricción son mayores, lo que puede reducir la capacidad de la cañería. Se recomienda que se mantengan las líneas de drenaje lo más cortas posible, generalmente se aconseja que sean de menos de 10 metros.
Es importante seleccionar y dimensionar el dispositivo de purga de vapor correctamente, lo que significa que la trampa debe dejar pasar todo el condensado a plena carga. Nunca debe asumirse que la trampa para vapor tendrá el mismo tamaño de conexión de entrada que la conexión de salida de condensado del equipo.
Para más información sobre líneas de drenaje, ver el Curso de Ingeniería de Vapor sobre Dimensionado de las líneas de retorno de condensado.